フロントフォークオイルのレビュー
- 用途:
- フロントフォークのベースオイルに使用
- 対象商品:
- 38616085
スズキのフォークオイルは安いのでよろしい。フロントフォークのセッティングのベースオイルとして使っている。この10番にオイル専業メーカーの鉱物性フォークオイルの粘度指数の違うものを混ぜて、好みのセッティングにしている。耐摩耗性はゾイルを添加することで対応させている。好みで自在にセッティングできるので、高価な100%化学合成系フォークオイルをそのまま使うより自己満足度は高い(^^;)
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 38616085
注文して3週間しても届かず。急いでいたのでキャンセル代替品注文、その間の納期回答 3回遅延。問い合わせたところ事務的な返答のみ御社には失望しました。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- フォークオイル交換
- 対象商品:
- 38616085
ホンダ車に使用ですが、安価なのでスズキ純正を愛用しています。
林道ツーリングに使用していますが、全く問題有りません。
ホンダ純正も安いといいんですが!
- 用途:
- 交換作業
- 対象商品:
- 38616103
商品画像はL-01だったので購入したら20Gだった。画像はしっかりとL-01と掲載している、クレームだしたら参考画像だから間違えたそちらが悪いと言われた。やめてほしい。
大変申し訳ございませんでした。
注意書きの表記を改善させて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。
- 用途:
- フロントフォークのオーバーホール
- 対象商品:
- 38616085
フロントフォークオイルは各メーカー差異が少ないので、カワサキ製が一番安くてお薦め♪・・・と知合いに言われましたが、ヤッパリ自分のバイクがスズキなので・・・
- 用途:
- フロントフォークのOHやオイルのみの交換作業
- 対象商品:
- 38616094
各バイクメーカーは純正オイルを売っているが、硬さを調べれば互換性はわかりますので、その中で一番安価なオイルを購入し使用しています。今回は、スズキ用ですが、カワサキ車にいれました。全く問題なくつかえます。以前はホンダ車にいれました。全く問題なくつかえます。ホームセンターやバイク部品屋ではほぼ定価販売ですが、モノタロウさんは、少しでも安くしてくれているので助かります。
- 用途:
- ビラーゴ250のフロントフォークに使用
- 対象商品:
- 38616085
スズキのフロントフォークオイルですが、ヤマハビラーゴ250に使用しました。オイルの色が赤いですが作動に問題はなくスムーズに動いています。
- 用途:
- 今回はマジェスティ125Fi フロントフォークOHに使用
- 対象商品:
- 38616085
ネットなどで検索するとヤマハ純正フォークオイルは高く、代用品でスズキ純正がお手頃ろ価格の為に購入。マジェスティ125Fiはまだ走行はしてませんので使用後の感想は解りません。
- 用途:
- フロントフォークのOIL交換
- 対象商品:
- 38616085
バイクのFフォークのOIL交換に使用ですが、
価格的には、現状再安値であり、パフォーマンスも特に問題が無いかと感じています。
よりパフォーマンスを求めるのであれば、アフターメーカー品の選択も視野に入りますが、
基本公道走行であれば、何の問題もないと思います。
地方では なかなか入手し辛い商品ですし、
このようなOILは、特にメーカー純正に拘る必要は無いと考えられますし、
このような形で安価に入手できるのは、大変便利です。