共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続)のレビュー

平均満足度 4.45 (53件のレビュー)
商品レビューを投稿する
共用ソケット 角形ソケット PTF(表面接続) omron(オムロン)
omron(オムロン)
569 / 税込 626
53件中 41~53件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-07-16
用途:
趣味で機械制御
対象商品:
06317001

特段の不具合かしょはありませんでした。
文字数を指示するのは極めて不愉快です。
今後の商談にも影響しますよ。(傲慢です)
長谷川

2015-10-07
用途:
E5-Cの共通ソケットとして
対象商品:
06317026

特に問題なし

ふくろう輝来 様2018-04-18
用途:
電気配線の切り替え
対象商品:
35080866

リレーを固定する部品が探せなかったので付属かと思いましたが付属ではなくて、商品に記載がほしかったです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

2015-06-10
用途:
制御盤
対象商品:
06317001

わかりやすく、使いやすい。

モーションクリエイト 様2013-03-27
用途:
100VのコンセントのON、OFF
対象商品:
06317001

何時も使ってるので、信用が有ります。

2015-04-04
用途:
車の一部の自動化に使用
対象商品:
06317001

リレーの装着感は特に問題なし

2014-10-26
用途:
車のサブバッテリーにソーラー&アイソレーター切り替え
対象商品:
35080866

このリレーの端子台はしっかりしていて車の振動にもリレーが外れにくく良かったです。

株式会社AWあんじゅり 様2010-10-11
用途:
ソーラーと組み合わせ、負荷の電流容量に合うRyを接続しています。
対象商品:
06317001

オムロン製で、大変使いやすいです。

2014-10-26
用途:
車のサブバッテリーへソーラーチャージャーとアイソレーターの自動切り替え
対象商品:
35080866

車載用冷凍冷蔵庫を動かすためにサブバッテリーにしましたが2度~4度の冷蔵で1日位でバッテリー電圧が低くなってしまうためソーラーとアイソレーターをつけることにしました。ポジションランプを点灯するとリレーが働きソーラーチャージャーからアイソレーターに消灯するとアイソレーターからソーラーへ自動切り替えに。リレーは12V2c10Aで1cはソーラーチャージャーのソーラー入力もう1cはアイソレーターからバッテリーに繋ぎ昼間はチャージャーから夜はアイソレーターから充電することが出来るようになりました。いまでは冷凍冷蔵庫をつけっぱなしでもバッテリーは60%から90%位保てるようになりました。

桃陽電線株式会社 様2014-04-18
用途:
製造設備制御用
対象商品:
06317001

MonotaROは、納期が短く非常に便利だと思います。

池沢鉄工所 様2014-02-15
用途:
甘酒、ヨーグルト、ドブロク、炬燵,電気ストーブの温度制御
対象商品:
35080875

扱いやすい

2013-09-17
用途:
LY2リレー使用のため
対象商品:
06317001

安さ一番です

2011-09-26
用途:
テナント回路に接続された「テナントではない共用の設備」の連動制御。 #注意!。 内部告発ではありません。 念の為。
対象商品:
35080875

<少し困った点>
本当に「少し」なのですが、「品番シール」の 貼ってある 場所 に「困った」です。
MonotaRo の「品番シール」が、ソケットの「ソケット面」全体を覆い隠すように貼られていた為、
作業に従事していた職人さんが、1日中、ウケまくってしまい、少し、困りました。
<これに対する 要望・希望>
「側面」に貼ってあると良いと思います。
その理由は、「側面」であれば、施工後に「見えなくなってしまう」ので、
わざわざシールを剥がす必要が無いので、楽ちん だからです。
改善していただけると、みんなが助かると思います。
ちなみに、同じ商品を前回注文した時には、「側面」に貼ってありました。

MonotaROからの回答

本商品につきましては、袋に入れて、その上から、バーコードシールを貼らせて頂くのがルールとなっております。(商品への直貼りはしないことになっております)しかしながら、お客様のお手元に届いた商品はソケット面に貼り付いていたとのことで、誠に、申し訳ございませんでした。
関係部署に確認し、注意を促しました。
もし、今後も(他の商品でも)ご使用に差し支えるような場所にバーコードシールが貼りつけられていた場合は、ご指摘頂きますようお願い致します。
ご連絡ありがとうございました。