パワーリレー G4Aのレビュー

平均満足度 4.85 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G4A omron(オムロン)
omron(オムロン)
669 / 税込 736
投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。 【用途】エアコン
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2025-01-21
用途:
大電流のON OFF

車用のパワーリレーは消費電力が多く負担が大きかったですがこれは消費電力が少ないため入れっぱなしでも気になりません。

2022-01-18
用途:
エコキュート内部基盤の部品交換
対象商品:
39067481

部品交換して無事に動きました。
迅速な発送で助かりました。

2022-01-01
用途:
試作品用
対象商品:
39067481

大きめの電流用に購入した。ちょうどよい大きさと耐久もありそうだ。

株式会社ワールドシステムズエンジニアリング 様2021-07-07
用途:
オリジナル製品の信号線切り替え回路に使用。
対象商品:
39067481

微弱な信号の切り替えに繋がり難いときがありますが、通常電流範囲の電流を瞬時流せば良くなります。数か月単位で使用しない場合に置きますが、世の中に適した李はみあたりません。マイクロボルトの信号から10Aオーダーまでの信号を切り替えるのは大変です。実用上問題なく使用出来ていますが敵品の発掘が望まれます。

2021-02-17
用途:
音響用パワーアンプ修理
対象商品:
39067497

20年ほど前の型のパワーアンプ、アムクロンCE2000のリレー交換に使用しました。同じ物を入手するのが困難になりましたのでこちらを利用しました。形は全然違いますが、少々手を加え問題なく使用出来ました。耐久性などはまだわかりませんが、オムロン製ということで安心信頼しております。

2019-12-24
用途:
会社の電動事務機の故障修理
対象商品:
39067506

20年以上使用している電動機器がこわれました。
故障部品のパワーリレーが全く同一品でしたので、単純に交換しただけで
完全復活できました。

2018-07-09
用途:
機械のメンテナンスに
対象商品:
39067506

電動の圧着端子か閉める機械に交換部品として使用
取り付け後も問題なく使用できてます

2017-02-16
用途:
無線装置の修理
対象商品:
39067481

海外製の代替品として探して使用。やはり日本製は規格に準じているので安心して使用出来ます。

2020-01-24
用途:
高圧洗浄機の改良
対象商品:
39067481

家庭用高圧洗浄機のスイッチがすぐ焼損してしまうので、このリレーを咬ませる改良をした。エアコン制御用リレーのため設計に余裕があり、目的を達することが出来たようだ。

2018-07-31
用途:
アマチュア無線のアンテナマッチングボックスの修理
対象商品:
39067506

商品はオムロン製なので問題なし 注文から到着までも素早い対応で良い また利用します。

2013-09-05
用途:
エアコン修理
対象商品:
39067506

1個からでも注文できるので、無駄な出費が抑えられました。商品はオムロンの製品なので間違い無いです。

1人が参考にしています
2018-12-20
用途:
設備機器の保守
対象商品:
39067506

古い基板に実装されていたリレーの代替として使用しました。全く問題ありませんでした。

2015-09-11
用途:
5インチゲージ鉄道模型の機関車の電動機制御回路の逆転装置
対象商品:
39067481

商品には何ら問題ありません。
配達時に端子が折れていたことが初回配達時と交換品配達時の計2回も起こりました。
輸送中にリレーが動かぬよう、梱包を改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。