パワーリレー G4Wのレビュー

平均満足度 4.90 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G4W omron(オムロン)
omron(オムロン)
349 / 税込 384
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。 【用途】電源装置
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-15
用途:
オーディオパワーアンプのスピーカー切り替えリレーの代替品
対象商品:
39067603

古いオーディオアンプのスピーカー切替リレーが廃番のため代替で使用しています。一般家庭での使用ならこれで十分です。長期信頼性はわかりません。

2024-08-14
用途:
SONY TAF-333ESR
対象商品:
39067603

プロテクトリレーが劣化で、接点を磨いても芳しくなかったので
こちらを購入、交換後、問題なく両チャンネルから音が出るようになりました。

株式会社アスク 様2024-02-03
用途:
補修用
対象商品:
39067603

オムロンの製品なのでいつもあんしんしてしようできます

2022-03-12
用途:
アンプ修理
対象商品:
39067603

ヤマハA-2000のスピーカリレー交換に使用。
電子部品の交換を行い音が出ることを確認したので
最後の仕上げにこれを交換して完了です。

2022-02-17
用途:
アナログアンプの交換パーツには最適
対象商品:
39067603

当方のアナログアンプのリレーが壊れてしまい代替を探していたところ当製品に遭遇。DC電圧・電流とも申し分ないです。
基板取付サイズもジャストフィットです

有限会社ファクト 様2021-12-24
用途:
パワーアンプのリレー交換
対象商品:
39067603

アンプには他社のリレーが付いてましたがこちらに交換しました。
特に音質の変化は認められませんでた。
接点の経年変化が出る頃には買い替えます。

2022-10-14
用途:
アンプメンテナンス
対象商品:
39067603

他社の製品が入手できなかったので、こちらの商品を使用しましたが問題なく動作するようになりました。

2021-08-24
用途:
オーディオアンプのメンテナンス
対象商品:
39067603

いつも安心して使用しています。流石オムロン製は安心です!!

1人が参考にしています
2020-09-13
用途:
オーディオ機器のメンテナンス
対象商品:
39067576

1970~1980年代の古いオーディオアンプには、松下製のリレーがよく使われていて
その交換用にOMRONのG4Wシリーズを使っていますが、ピンコンパチで、性能も安心の
オムロン製で、リーズナブルな価格で重宝してしています。とても満足しています。

クラスタ工業合同会社 様2020-12-08
用途:
計測機の制御盤を新規に製作
対象商品:
39067576

耐圧があるリレーです。
多分オムロンじゃないとダメです。
重要なところは、オムロン製にしています。

2020-07-03
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
39067603

数十年前のプリメインアンプの修理のため購入しました。トランジスタなども同時に交換して死にかけていたアンプがみごと復活! 品ぞろえ豊富なモノタロウさんに感謝!感謝!

2020-08-16
用途:
プリメインアンプに使用
対象商品:
39067603

アンプのスピーカープロテクター互換品として使用、現在快適に動作して居ります。

2020-08-08
用途:
アンプ修理の定番
対象商品:
39067603

ソニーのアンプ修理で使用。普通に使えた。直ってよかった。助かった。

株式会社サハラマーブル 様2019-02-12
用途:
パワーアンプの修理
対象商品:
39067603

JC2aD-DC24V の代替品として購入。選択肢はなかった。

5人が参考にしています
濱崎電機 様2019-04-22
用途:
オーディオ機器の修理
対象商品:
39067603

DEC製リレーの代替に購入。他社で即納が無く助かりました。品物自体は信頼のOMRON製でまったく問題ありません。

2018-10-16
用途:
電流の切り替え
対象商品:
39067603

従来品が廃品種になり代替え品として購入しました。プリント基板を作成する手間はかかりますが満足しています。

2019-07-18
用途:
ブローバスの制御基板についてるものと取り換え
対象商品:
39067576

特に商品としては問題ないと思います。ただ、製品の種類が多いので非常に迷いました。

2018-05-27
用途:
人感センサー付き照明器具の修理に使用
対象商品:
39067585

人感センサー付き照明器具の修理に使用。なかなか店頭では購入が難しく、まさかここで購入できるとは驚きでした。バッチリ修理も完了です。

2018-03-16
用途:
自作電源用
対象商品:
39067576

価格及び電流容量に満足しています。入荷が早かったので助かりました。

有限会社タキデンキ 様2018-06-26
用途:
ステレオアンプ修理
対象商品:
39067603

永年眠っていたアンプが復活しました。
出力される音が不安定でした。高校時代に初めて購入した思い出のアンプだったので大満足です。