パワーリレー G6Cのレビュー

平均満足度 3.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G6C omron(オムロン)
omron(オムロン)
489 / 税込 538
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。 【用途】制御機器の出力用途
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-30
用途:
制御回路の試作用
対象商品:
39068985

注文数量の制限があるので結局別のところで購入する必要があった。
ピンが保護されない状態で送られてきたので曲がっているものがあった。
その辺改善されるといいのにな。

2019-02-15
用途:
お祭りの電飾回路用。
対象商品:
39069003

IC回路とワンクッションおいた回路を構成するときに使いやすい仕様のリレーでした。

2018-04-05
用途:
無線機等の修理
対象商品:
39068951

性能・機能が正常であることは当然として、ピンの折損防止梱包と迅速な発送によって迅速な修理ができました。

大平食品株式会社 様2018-03-31
用途:
自社で使用する電子回路
対象商品:
39068915

部品の仕様、価格に満足しておりますが梱包に問題があります。
ネコポスで送るのはコスト的にも合理的でとても良いと思いますが、部品をそのま袋に放り込むだけで、リレーのリード端子が何も保護されていないためこちらに届いた時には全ての端子が折れ曲がっていました。(過去にも同様の問題がありました)今回は時間も無く試作に使用するため仕方なくこれを使用しますが、普通はリード部にストレスの掛かった部品は信頼性が無く使えません。
今後も御社のサービスを活用したいと考えておりますので対処をお願い致します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-02-06
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
39068951

オムロンの製品なので精度が良く取付がスムーズに出来ました。

アルファーウェーブ有限会社 様2017-12-12
用途:
山武の温調器に使用、
対象商品:
39068967

翌日に届くので便利、ボイラーの浴槽の温度設定に使用、緊急事態なので非常に便利です。

2021-07-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39068924

開梱したらリードがすべて折れ曲がっていました。モノタロウ梱包に問題ありです

MonotaROからの回答

出荷時の商品確認は万全を期しておりますが、このようなご迷惑をおかけしましたことお詫び申し上げます。
今後このようなことがないよう、改善に努めてまいります。

2014-08-01
用途:
DCギヤードモータの制御に使用してます。
対象商品:
39068985

価格も安く動作が安定していて、安心して使用してます。急に必要になるので、モノタロウはすぐに注文でき重宝しています。

株式会社オーレックス 様2018-03-23
用途:
温調器の修理部品として
対象商品:
39068994

純正として組み込まれていた(基板上に直付)リレーの接点が劣化したので、同型をチョイス。
こうした温調器やタイマーは機種によっては接点状態がケースが不透明で点検出来ない。
これを機に、内部がある程度観察できるよう「透明ケース」タイプに変更。
点検しやすくなった。

1人が参考にしています