ハンディチェッカのレビュー

平均満足度 4.73 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディチェッカ omron(オムロン)
omron(オムロン)
6,798 / 税込 7,478
バッテリ内蔵のハンディ電源。センサ専用電源 各種センサの動作が、ブザー音、LEDで確認可能 バッテリロー検出機能を搭載しましたので、バッテリ交換時期が一目でわかります。 ケース裏面に名刺が入る透明プレートつき
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-22
用途:
センサーの調整

センサー単体での光軸調整、取付時の位置合わせなど重宝します。
PNP/NPN両方使えるので不便は感じないです。
電池の蓋が固いので改善してほしいです。

1人が参考にしています
2022-08-24
用途:
作業現場での測定機器使用時の電源として使用
対象商品:
39049823

現場に測定機器を持ち込む際電源確保が難しかったのですが、18V電源が簡単に確保できて助かっています。

1人が参考にしています
株式会社IMASE 様2020-07-28
用途:
機器組立時、シリンダーリミットセンサー位置の確認に使用
対象商品:
39049823

ハンディチェッカに配線するだけで、簡単にセンサー位置が確認できるので助かります。

2018-02-02
用途:
センサー調整用
対象商品:
39049823

使い慣れているので、特に問題なし。
強いて言えば、もう少し小型にして貰えると使いやすいいと思う

1人が参考にしています
有限会社ホンマ電機工業所 様2017-12-23
用途:
電器配線工事
対象商品:
39049823

2台目を購入しました。計装工事が専門なので、必ず必要です。

2018-02-01
用途:
センサーの調整
対象商品:
39049823

エアシリンダのオートスイッチや近接の調整に最適。
もう少し安いといいのですが。

2015-04-22
用途:
専用機械のエアシリンダーのセンサー位置合わせ
対象商品:
39049823

以前のタイプではPNP動作のセンサーに使用できませんでしたが、最近の仕事でPNP動作のセンサーを使った現場が多くなったのが、今回の購入目的でした。満足しています。

アズオン 様2015-07-13
用途:
組立
対象商品:
39049823

よい 商品です

エンジニア コラボレーション 様2014-05-31
用途:
シリンダーのセンサーの位置決め作業
対象商品:
39049823

シリンダー等をユニットに組み込む際に一緒にセンサーの昇降の位置を決めておけば後で調整をしなくてもよい、
後で調整をするといろんな部品が付いたり、場所によっては作業が非常にやりにくこともあるので、これがあれば作業効率UP間違いなし(^o^)/

2013-11-18
用途:
センサー設置確認用簡易電源
対象商品:
39049823

その用途用の製品なので問題なく使用できた。

2013-10-27
用途:
産業用自動装置のセンサー類の位置合わせに。
対象商品:
39049823

サイズと結線が楽でいい。