マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1のレビュー

平均満足度 4.89 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 omron(オムロン)
omron(オムロン)
299 / 税込 329
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs) 【用途】電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-09-26
用途:
電動ウインチの基盤修理
対象商品:
08588045

「当日出荷」なのがありがたいです。
別のオムロンのリレーは、納期の問題で購入・交換ができませんでした。

2023-05-02
用途:
当リレーの破損のため購入
対象商品:
08588045

急ぎで欲しかった物なのですぐに届いて良かったです。

2021-10-07
用途:
自社製品製造
対象商品:
08588045

商品については1点1点小口梱包となっていました。一度に全数を使用しないので小口梱包は助かります。

ホカゾノ 様2021-01-19
用途:
FT-100のバンドパスフィルター基板
対象商品:
39068005

長期保管で接点の接触不良がありバンドにより受信感度が低下しておりましたが、交換したら問題なく受信できるようになりました!

1人が参考にしています
2020-11-27
用途:
センサーライト製作に
対象商品:
08588045

センサーライトの製作において使用しました。
小型で動作も安定しており、大手メーカーだけあって耐久性も安心だと思います。

1人が参考にしています
銀作 様2020-05-09
用途:
トラックのシガーソケット電源を使った回路の作成
対象商品:
08588054

やっぱり国産が一番です。リレーはオムロンですね。最高です。

1人が参考にしています
2019-09-05
用途:
大電流のマイコン制御
対象商品:
39067971

本来は、もっと良い回路を組むべきなのでしょうが、簡単に
3V動作の基板から大きな開閉器の制御を試験するために導入しました。
あまり低電圧での動作をするリレーに選択肢がありませんが、
その中でもこのリレーは必要充分な接点容量があると思います。

1人が参考にしています
2021-08-23
用途:
基盤の組み立て修理時
対象商品:
08588045

小型高感度為使用しやすい、電流定格が少ない、小型のため仕方ない。

1人が参考にしています
2018-10-07
用途:
小信号用スイッチ代わり
対象商品:
08588045

小型のタクト・スイッチ等でもコイル制御が出来るので、小型タクト・スイッチをデザイン的に使いたくてもソレでは制御し切れない電力を扱いたい場合に良くこのリレーを使用しています。
小信号増幅機のセレクターには2極リレーを使用。
接点コンタクト音も微小ですよ。

1人が参考にしています
2018-02-20
用途:
色々な装置を作成する時に使っています
対象商品:
08588045

初期不良は1度も無くさすがブランド品です。同タイプで透明の物もあれば良いと思います。

2017-08-15
用途:
制御回路に使用しています
対象商品:
39067971

接点容量・大きさも問題なく思った通りに回路が作れました。

2016-03-02
用途:
電気回路
対象商品:
08588036

いざという時にMonotaRoから購入できるのは便利です
価格で比べると他の所からの方が同じ商品なのに高い場合がある

1人が参考にしています
小酒井設計 様2017-04-30
用途:
家電製品の部品交換
対象商品:
39068005

リレーが故障した家電の修理用に使用。問題無く稼働しております。

2016-04-04
用途:
電圧制御用
対象商品:
39067971

予定通りの性能でした。

2015-08-21
用途:
ITデバイスの試作
対象商品:
08588036

オムロン製品で組むようにしてます 信頼して使ってます

2016-03-15
用途:
スイッチング
対象商品:
39067971

良好

恩地冷蔵株式会社 様2013-01-29
用途:
温度によるファン切り替えセンサー用
対象商品:
39067971

最もベーシックなリレー。普通に使えます。

2013-09-15
用途:
機器の補修用
対象商品:
08588045

安心して使用しました。