ミニリレー G6Aのレビュー
2025-04-30
- 用途:
- 装置補修、機器製作
定番品
ICソケットに実装できるので 使用、交換も楽にできる
2024-10-19
- 用途:
- 電気作業
満足もなにも オムロン製なので何も心配はありません。
もしこれですぐに壊れたら自分の回路設計が悪いだけの事。
満足です。
2023-10-16
- 用途:
- 車の電装品の切り替えに使用
- 対象商品:
- 39068337
コイルの入力をキープしたくても状態が保持できるので
電装品の切り替えなどに使用しています。
たとえばドアロックの状態を点滅LEDで表示するとか
色々使えてとても便利です。
2020-06-13
- 用途:
- 車のインジケーターの張替え
- 対象商品:
- 39068337
ラッチされるリレーでいろいろ使えます。
12Vで駆動できるので車の電装品の切り替えとかに使えます。
コンパクトなのでとても良い
2020-05-21
- 用途:
- タッチスイッチに接続してON-OFFを
- 対象商品:
- 41202745
ラッチングリレーをよく理解しないまま安価なので購入。接続毎にON-OFFを繰り返すと思っていました。
届いて実際に資料等をメーカーのホームページで調べた処、ONにした後、リセットするには、+-を反転させる必要があると解り、お蔵入りとなりました。
2017-11-28
- 用途:
- ギターアンプ部品の交換
- 対象商品:
- 39068224
特に不具合があったわけではありませんが、機械物なので交換しました。実装されていたのは中国製でしたが、こちらは日本製でした。安心感があります。
アトラス株式会社 様2022-12-28
- 用途:
- 植物の栽培管理システム作成
- 対象商品:
- 39068346
購入した後ずっと取り扱い中止の状況である。要件としてはG6Sシリーズで代替できたのでよかったが、代替品の情報を入手できると助かります。
2016-02-23
- 用途:
- 保持回路の暗電流を最小にしバッテリーの消費を改善したい
- 対象商品:
- 39068337
今回の使用回路はスペースが少なく電流も小さくこのサイズで充分で大変満足している。この機能の製品の規格を知りたいので
カタログがほしい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2013-05-09
- 用途:
- 切り替えマグネットスイッチの補助接点接点動作
- 対象商品:
- 39068337
消費電流も少なく、動作が確実で使用上の問題はありません。
設置スペースも小さく良いのですが、取付専用の基板があると配線がエア国なると思います。また、動作コイルの極性制限が無ければダイオードも要らなくなりもっと小さく使えると思います。
2人が参考にしています