ロッカースイッチ A8Aのレビュー
- 用途:
- 制御盤のメインスイッチに使用
- 対象商品:
- 39028087
手持ちの安物スイッチを使っていましたが、操作性に納得がいかずに交換しました。
パチンパチンときちんとON-OFF出来る感触が心地よいです。
また、カタログで仕様をきちんと確認できる点や、再交換する場合の手配しやすさを考えると納得の選択でした。
- 用途:
- とあるケルヒャーK5のスイッチ交換用
- 対象商品:
- 39028044
よく壊れるケルヒャーのスイッチの交換用にどうかと思い使用。
今のところ大丈夫です。
すぐに接点不良になる純正より持てば言う事なし。
- 用途:
- 工作
大き過ぎず押しやすく、照光の輝度も目障りでなくしっかり動作がわかる明るさ。押した感じも重過ぎず軽過ぎず、流石オムロン。
- 用途:
- 複数機器の集中電源スイッチとして使用
- 対象商品:
- 39028105
電源ON時の表示ランプが点灯するためわかりやすく、国産で信頼性があるので重用しています。
- 用途:
- 機械の部品交換
- 対象商品:
- 39028141
昔の機械なので修理屋に頼もうかなと思ってましたが、自分で修理可能だと判断し、型が合い取り寄せをし、スムーズに取り換えることができました。出張代、工賃代がうきました。モノタロウさんありがとうございました。
- 用途:
- 同タイプのスイッチが壊れたため交換
- 対象商品:
- 39028132
海外で製造された安定化電源のスイッチが壊れたため、同規格の物を探していたら、ピッタリ合うこの商品を購入しました。
無事交換して快適に動作しています。
インジケーターの色も選べ、発送も速かったので大変満足しています。
- 用途:
- 仕事道具のスイッチの劣化の為交換。
- 対象商品:
- 46489807
純正と比べてサイズが違うのは明らかではあったが、少々の加工で出来そうだったので 交換しました。
明らかに感触はこちらの方が良かったので、満足です。
- 用途:
- 掃除機修理
- 対象商品:
- 39028026
モノタロウさんの掃除機スイッチ修理にはこちらが使えました
大きさもピッタリでした
- 用途:
- vacuum creaner
- 対象商品:
- 39028044
ロッカー sw A8A-221-1を交換しましたが、sw にon;offの表記が無い為 on;offの銘版をつけて代用しました。従ってswにon;offを記入して下さいますと良いですね。
- 用途:
- パッケージコンプレッサー用
- 対象商品:
- 39028071
日立のコンプレッサーのスイッチが潰れてたので、探すとこれがピッタリと納まり助かりました。OMRONなので作りは良いですが、ON・OFFがかなり硬いのが少し難点。
- 用途:
- ポップコーンマシンのスイッチとして購入しました。
- 対象商品:
- 39028087
スイッチが壊れていました。まったく機能しません。上にも下にも動きません当然スイッチとして使い物になりませんでした。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 機器メンテナンス
- 対象商品:
- 39028044
B4 T120/55(20A 125VAC 16A 250VAC)のロッカースイッチが故障してその代用品として購入しました。
問題なく使用出来ました。