DC/AC正弦波インバーター1800のレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)
69,980 / 税込 76,978
安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社アスコ通信特機 様2024-01-20
用途:
車で商用電源使用
対象商品:
38630785

購入して約11年使用してからの報告です。
2011年に起きた東北の地震で翌年ボランティアで行くことになりまだ商用が整備されていないという事で車に90Ahのバッテリー5個並列につなぎ使いました。
目的は避難所などでのコンサートです。
1KWのアンプを駆動するのは十分な出力でした。
気にしていたノイズもなく良好で10日間各地を回り終えることが出来ました。
現在は仕事で又車中泊などで月の半分くらい使用しています。
IHコンロや電子レンジも使用可能です。
気に入らないのはリモコンコントロールSWが貧弱でLEDが暗いので改良し別SWとLEDを追加し2ヶ所で操作できるようにしました。
電動工具の使用では動作が一瞬遅れます。
瞬間出力が3200Wとなっていたので大丈夫と思っていましたが、しかし回り始めると安定しています。
何よりも5~6年持てばいいと思っていたので10年間トラブルもなく現在も元気で活躍していおり耐久性には驚いています。

2人が参考にしています
リンクフィールド 様2020-07-07
用途:
工具バッテリー 充電 エアコン始動 他
対象商品:
38630785

以前 使用してた BAL 短形波1800より 音も静かで 充電時間も 短くなりました
大出力で エアコン始動時も ファンの音 かなり静かになってます

1人が参考にしています
2016-04-30
用途:
車中泊やレジャーの時に使用してます。
対象商品:
38630785

以前は大橋産業様のDC/ACインバーター2000 NO.488を車内で使用していましたが電子レンジや一部の電気製品は動作しましたがマイコンの炊飯器、湯沸しポットが使用できませんでした。
このたびDC/AC正弦波インバーター1800に買い替えしマイコンの炊飯器及び湯沸かし器を使用しましたが問題無く動作確認致しました。
まだ負荷をかけてテストはしてませんが満足及び価格からしてお勧め出来る商品だと思っております。

7人が参考にしています
2014-10-15
用途:
車内でのデータ収集時の電源として。
対象商品:
38630785

バッテリーと接続するハーネス長さが短い為、もう少し長かったら助かります。また、片側はバッテリーに接続する為、バッテリーに接続できる様な端子形状にしてほしかった。

2人が参考にしています
2014-06-17
用途:
車載機器の駆動
対象商品:
38630785

今のところ大電流を扱ってないが、やはり正弦波は使い勝手が良い。精密通信機器がちゃんと動くので助かる。

2人が参考にしています
2013-08-02
用途:
大工をしていて電源のない所での電源や移動中の電源として
対象商品:
38630785

前任の中国製正弦波インバーター(修理済みで予備)が故障したため交換用に購入
付属のリモコンは便利ですが、モジュラージャックの接触が悪く端子を少し起こして解決しました。
使用電力表示は便利ですが、30W位までの使用では0と表示されてしまいます(1000w付近では正確だと思います)。
出力電圧はテスターで100~110Vとそこそこ安定しています
MAXの2馬力クラスコンプレッサーから7型電気丸鋸、電子丸鋸(矩形波では不安定動作)、充電工具のバッテリー充電、電気ポット、小型冷蔵庫、扇風機、携帯電話やノートPCの充電、仮設のインバーター蛍光灯(矩形波タイプだと煙が出ます)、で問題なく使えています。
自分の使用条件では55Hzでの弊害はないです。
但し、搭載している車はオルターネータを80Aから120Aの物に交換してあり、強制アイドルアップスイッチで1200rpmに上がり、その時プーリー比と性能曲線から100A程度出力がでます。後バッテリーも115D31を4つ積んでます。
このクラスDC-ACインバーターの性能を活かすには電源の強化が前提条件です。
使い始めで耐久性は未知数ですが、国内メーカー品としてはとてもお買い得だと思います。

11人が参考にしています
池田電設 様2013-10-14
用途:
電気工事
対象商品:
38630785

コンプレッサー1馬力使用できなかった。
モーター以外使用可能

2人が参考にしています
2012-06-01
用途:
業務用冷蔵庫
対象商品:
38630785

とにかく、同クラスの半額程度というのが魅力。
業務用冷蔵庫を、ディープサイクルバッテリーで動かしましたが、見事0℃まで下がりました。

2人が参考にしています
2012-05-12
用途:
私用
対象商品:
38630785

設置後のわずかな動作チェック後のレビューです。
本製品前は2000Wの矩形波出力機を使用していました。
矩形波機でもノートパソコン等使えていましたがACアダプターがジージー異音がしていて不安でした。
本製品は正弦波出力とのことで異音もなくなり安心して使えます。
本気は前面で現在のバッテリー電圧と使用消費電力が交互に表示され、利用状況が数値でわかる点は大変良いです。
また、付属で延長電源スイッチがあり、これも未使用時ので電源OFFが楽になり、良いです。
付属電源ケーブルは端処理ばっちりで即利用できてよかったです。
不満点を2つほど。
付属の電源ケーブルは85cmのためバッテリーと距離を取れません。倍くらいほしいところです。
また、承知の上で購入しましたが電源周波数が55Hzです。
理想は50/60Hz切替えができれば。でなければ50Hz版、60Hz版があればよかったです。
不満ではありませんが、説明書(メーカーホームぺージにも)に以下の記載がありません。
変換効率、波形のひずみ、無負荷時の消費電流。この辺の記載があれば高価な別機を買うか、本機で良いかより判断しやすいです。
ひとまず、個人的には12Vバッテリーで自宅や現場でAC電源がほしい方にはお勧めかと思います。
とにかく安いです。ふつう、同程度出力で延長電源スイッチと電源ケーブル代を考えると7万円以上掛かります。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。