下地センサー HGのレビュー

平均満足度4.25(20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
下地センサー HG シンワ測定
シンワ測定
下地センサー HG
¥0/税込¥0

壁裏の金属・木材・プラスチック・電線等を探知し、点滅と電子音でお知らせ。壁の材質や厚さによってセンサーのモード切替え可能。グリップ部は握り易く・滑り難いゴムを使用。【用途】壁裏の見えない間柱を探すために使用する下地センサー

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 38641041
2021-10-17
用途: 壁内の下地点検
不動産業

突っ張り棒やフックを取付ける時に、安心・安全のために使用。本器は未使用で使用便利さは不明ですが、どこかにしまい忘れた、以前購入の青色同種下地センサーが便利だったが、販売終了になっていたので、追加購入しました。

対象商品 : 38641041
2021-11-22
用途: 石膏ボードへのネジ打ち等
卸売・小売業

普段使いには全く問題ありません。
感知した時、センターから発せられる赤いレザーが素敵です。

対象商品 : 38641041
2021-05-08
用途: 壁の下地探し
教育・研究機関

家の階段の手すりが緩み,見ると下地の無いところにねじ止めしてあったので,センサーで下地を探し全体を付け直しました。きしみ音がしなくなり,上り下りが静かになりました。

対象商品 : 38641041
2021-02-05
用途: 事務所の壁に棚をつけることができました。
株式会社三愛 様(医療・福祉・介護関連業)

素人ですが簡単に操作できます。1台はあってもいいかなと思います。

対象商品 : 38641041
2020-09-04
用途: 大型テレビ壁掛け時
建設業・工事業

石膏ボード壁への大型TV取付時に下地部分を探しましたが、的確な反応により、下地が確認することが出来ました。大変満足しています。

対象商品 : 38641041
2020-08-10
用途: 自宅への器具取付

この手の器具初めて使います。この器具の特徴の深い部分の検索機能は使ってませんが、一般的な壁の裏側が手に取るようにわかりました。

対象商品 : 38641041
2019-07-26
用途: 壁面に弱電用のボックス設置に使用
危機管理セキュリティリサーチ 様(サービス業)

大きさも手頃で使いやすく、正確に下地の位置に反応し電線が有る場合の感知機能も良いと思います。電線を避けて設置する事が出来ました。

対象商品 : 38641041
2019-03-30
用途: 家具転倒防止器具取付時
建設業・工事業

簡単に柱などを探すことができ重宝しています。
ただ、少し幅が小さいと使用しやすいかなと思いました。

対象商品 : 38641041
2017-08-10
用途: 壁に鏡を取り付ける時、鏡の転倒防止器具を取り付ける際、コンパネの陰を調べる。
その他業種

もう少し、小型化すれば狭い場所でも使用可能ではないか?

対象商品 : 38641041
2017-02-24
用途: 下地 検索

思ったより 大きかったです
感度はいいようなので 必要に応じて使っています

対象商品 : 38641041
2015-10-28
用途: 下地の確認
株式会社一倉 様

石膏ボードの下地は面白いように反応してくれます。
フローリングのほうは厚みがあるので、使用できない場合もありました。
壁や天井をメインに考えて使用した方がよさそうです。

2人が参考にしています
対象商品 : 38641041
2016-01-12
用途: ボードアンカーの打てる場所を探す
建設業・工事業

ボードの裏の空間の場所と下地のある箇所がわかります。ゆっくり操作しないと特定できません。

1人が参考にしています
対象商品 : 38641041
2015-11-20
用途: 下地 検索

もう少し 小さいとおもっていたが このくらいのほうが つかいやすかった

対象商品 : 38641041
2016-08-17
用途: 自宅
有限会社 アートコーポレーション 様

結構便利です、ありがとうございました。

対象商品 : 38641041
2015-12-04
用途: 建て屋の下地探しに

建て屋の下地探しに使用 大変便利です。

対象商品 : 38641041
2016-02-25
用途: 壁下地探し

いまいちかな。

対象商品 : 38641041
2014-07-17
用途: 壁内の下地探し
株式会社冨久匠 様

木下地でも簡単に探せるので とても重宝しています。

対象商品 : 38641041
2014-05-07
用途: トイレや浴室の下地がある場所の調査。

下地の位置が、容易に調査できて購入して良かった。価格も、手ごろで概ね満足しています。

対象商品 : 38641041
2013-07-14
用途: 壁面にモニター等の設置する時壁面の下地を探します
野間AV設備 様

少し実際の下地より、早く反応するようですが、左右より探って、中心点を出すと問題なく使えます。

5人が参考にしています
対象商品 : 38641041
2013-08-25
用途: 工具棚を取り付けるのに非常に都合がよいです。

間柱が、一目でわかり大変便利です。

1人が参考にしています