圧力計用ジョイントのレビュー
サイエンスラボ鈴木 様2023-09-01
- 用途:
- 一般連成計と真空系の接続に使います。
- 対象商品:
- 38648163
TOYOの一般連成計とKFフランジで作る真空系との接続に変換継手として使用します。
3人が参考にしています
2019-06-22
- 用途:
- エアーコンプレッサー 圧力計
- 対象商品:
- 38648233
鷺宮製圧力スイッチのコネクター変換になかなかこのサイズ(フレア1/4からR1/4)がないので助かりましたが、価格が少し高かった。
7人が参考にしています
2019-02-09
- 用途:
- 接続の変換
- 対象商品:
- 38648233
購入した後に気が付きましたが、アソーのフレアコネクタでも、ネジを合わせれば良かった。フレア1/4"はUNF7/16X20のように。
この値段は、高価だと思います。
三協プラスチック工業株式会社 様2021-07-19
- 用途:
- 圧力スイッチの配管取付用に購入しましたがサイズとタイプが違い使用できませんでした。
- 対象商品:
- 38648145
圧力スイッチが配管に直接取り付けてあり新規購入した圧力スイッチの配管取付タイプが違うため異形ジョイントとして購入しましたが径が違うため
使用ができませんでした。カタログに径の詳細図や使用用途の記載があれば
良いともいました。
1人が参考にしています
2019-01-13
- 用途:
- 空気圧力測定
- 対象商品:
- 38648136
こちらで購入した圧力計に装着するため購入したが付属のメタルシールの
性能が悪いのかネジの加工精度が悪いのかエア漏れを起こす。
1.0MPaかけられない。
1人が参考にしています