銅フレアパッキンのレビュー

平均満足度 4.50 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
銅フレアパッキン イチネンTASCO
イチネンTASCO
599 / 税込 659
フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-05-02
用途:
配管接続
対象商品:
38648111

オイルラインの配管接続のフレアパッキン用に使用。加工面が綺麗にされていて漏れなどの心配が有りませんでした。

2023-04-25
用途:
エアコンの本体と銅管を繋ぐ部分にパッキンとして使用する。
対象商品:
38648084

エアコンの接続の場合は特にこのパッキン(ナイログで充分)を使用する必要はないのですが、今回の使用する銅管は今まで使用したものをつかうために漏れ防止の更なる強化の為に使いました。
結果は装着も意外と簡単に設置出来、真空引き後おかげさまでガス漏れのない確認が出来ました。非常に良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2022-05-12
用途:
フレア接続の旧式カーエアコン油漏れ修理に
対象商品:
38648102

フレア接続のシート面荒れで油漏れ発生、旧型ゆえに代替部品もなく部品交換にての対処が出来ない状況でしたが、こちらのフレアパッキンを使用して油漏れを修理することが出来ました。

1人が参考にしています
DMA 様2021-01-05
用途:
取付時
対象商品:
38648084

フレアの漏れ防止にやくだつ 必要な数だけ小売りで購入がいい

河守モータース 様2019-11-29
用途:
2輪修理
対象商品:
38648093

バイクのオイルクーラー用に購入しました。ショップのパーツより安価に修理ができます。

4人が参考にしています
2019-06-10
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
38648084

入念なフレアー加工でもいまいち真空度に不安があり、保険で装着しました。形状に癖があり、少し強引な取り付けで対処しましたが何とかなります。

1人が参考にしています
2019-11-10
用途:
エアコンプレッサーの部品
対象商品:
38648084

今回はエアコンプレッサーの部品として使用しました。良い感じでした。

1人が参考にしています
2018-10-20
用途:
エアコン本体の交換時
対象商品:
38648093

旧いエアコン配管を再使用する際に2分と3分をそれぞれ2個使用します。配管は真鍮なので、柔らかい銅ワッシャを使用しないとガス漏れが心配です。新品の配管を買うよりずいぶん安い投資で安心出来るので、また買います。

4人が参考にしています
2018-07-16
用途:
冷媒の漏れ止めに
対象商品:
38648084

フレア自体が銅のため銅フレアパッキンに意味が無いという意見もございますが、パッキンが間に入る事でフレア加工に神経を尖らせる必要がなく綺麗に密着します。
銅はとても柔らかく密着性に優れているためです。
用途としてフレアロックの方が優れていると思いますが、絞めこみすぎでシール材にクラックが入り、そこから漏れたという話も聞きます。
なお銅フレアパッキンは一度トルクレンチで規定値まで締めたあと、もう一度モンキーで軽く(30度くらい)絞めた方が密着性は良い様です(規定値だとフレアとパッキンの密着が足らず確実に漏れますが、最初はそれを知らずに焦りました)。
なおこのパッキンを使うと、失敗した場合はナットの奥にパッキンが入ってしまう為、ナットは再利用不可能になります。

7人が参考にしています
2017-09-21
用途:
配管を再利用するとき
対象商品:
38648084

冷媒が一緒の場合は本体のみ交換して配管は再利用する事があるので、こちらのパッキンがあれば安心できます。今のところガス漏れはありません。

1人が参考にしています
2018-08-13
用途:
タスjコフレアシール用に予備として購入しました。
対象商品:
38648093

使用するチャンスが無いので使用しておりません。あしからず。

ハイベスト 様2018-07-10
用途:
エアコンメンテナンス
対象商品:
38648084

もう少し梱包をしっかりした方がいい、
精密部品に該当する部品なので

1人が参考にしています
2018-11-11
用途:
冷媒配管
対象商品:
38648084

冷媒配管のフレア加工接続の漏れ止めに導入しました.フレア加工を適切に行えば,本品の導入の優位性を感じませんでした.

2017-08-04
用途:
エアコン用冷媒配管の継手パッキン
対象商品:
38648084

取付け後はガスが漏れなくなったので、良かったです。

2017-06-13
用途:
古い車のエアコンの繋ぎ
対象商品:
38648084

私の車は古く、エアコンパイブの繋ぎはフレアになっていました。エアコン修理に出しましたが上手く治らなかった為、ここでパッキンを取り寄せて自分で繋ぎ直しました。その後漏れもなく快適に過ごしています。近所でパッキンを探したのですが見つかりませんでしたので、大変助かりました。

2017-07-31
用途:
エアコン
対象商品:
38648084

エアコンの既存配管との接続に使用しました。漏れ防止に威力を発揮してくれます。

2017-04-27
用途:
フレア接続時漏れ止めに使用
対象商品:
38648084

耐圧試験に使用しました。4.5Mpの圧力に耐えるように保険的に使用。

2014-07-06
用途:
エアコン取り付け作業
対象商品:
38648084

ダ○キンのエアコンで内機側の2分フレア部分に使用します。トルクレンチがカチっとならず途中で外すと大体内機側のフレアが凹んでいるので常に使いますので助かっています。値段は安ければ助かりますがしようが無いと思います。

1人が参考にしています
エフティーシステム 様2016-07-21
用途:
素人のエアコン設置
対象商品:
38648093

この商品を使用してからガス漏れが皆無です。
自宅や実家のエアコン設置をしましたが、2度ほどガス漏れしてしまいこの商品を使うことにしました。

2015-09-14
用途:
修理部品を交換時
対象商品:
38648084

多くの場合有資格者が使うので、特に感想もないです