LPガス用 燃焼機器接続ホースのレビュー

平均満足度 4.85 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業
高橋産業
2,298 / 税込 2,528
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-01
用途:
LPガス給湯器とガス管15Aとの接続

モンキーレンチ1本で、施工出来るので大変便利です。(尚、シールテープは別途必要です。)

1人が参考にしています
2024-10-26
用途:
レンジ本体交換

従来の金属製の物よりフレキシブルで作業性も良く使いやすい。
基準適合しているので安心して使用出来ると思う。

2025-03-01
用途:
ガス給湯器に使用

通常の規格品したので、
全く問題ないものです安心です。

1人が参考にしています
嶋助商店 様2024-09-11
用途:
瞬間湯沸し器交換
対象商品:
38653124

迅速な配送で、瞬間湯沸し器交換作業に間に合いました

1人が参考にしています
2024-02-18
用途:
車の湯沸かし取付
対象商品:
38653221

車の湯沸かし器のガス配管接続に利用。配管がフレキシブルに稼働してとても良かったです。

2024-02-10
用途:
実家のガスコンロ交換に。
対象商品:
38653115

ホームセンターでは手に入りにくいサイズでしたが、注文翌日には届きスムーズに交換作業ができました。
価格も良いかと思います。

株式会社木村熱経済研究所 様2023-12-22
用途:
ガス工事
対象商品:
38653142

LPガス用のコードがなかなか無い地域なので助かっている。

2022-11-22
用途:
屋内式機器の接続に
対象商品:
38653115

小型湯沸器やふろ釜に使用しています。フレキ配管より曲げの最小制限がないので使いやすいです。

1人が参考にしています
ソフトリビング 様2023-01-04
用途:
台所用湯沸し器
対象商品:
38653106

曲げやすく、大変楽にガス接続完了しました。
品質は全く問題ないのですが、色がもう少し明るいといいと思います。

1人が参考にしています
2022-08-06
用途:
5号ガス器具交換時の必須部材
対象商品:
38653115

先日、早速各サイズ使用させて頂きました。他社メーカー品も使用しておりましたが、
ユーテックさんの製品がコスパ的にもベストと思います、もちろん商品性能や作業性は問題なく自信をもっておすすめできる一品と思います、今後もリピ宜しくお願いします。

2020-04-04
用途:
ガス機器接続
対象商品:
38653221

長さ 1000mm~1500mm を是非追加して欲しい。よろしくお願いいたします!

5人が参考にしています
2020-03-09
用途:
新設時
対象商品:
38653151

しっかりしていて安心感がある。品物には文句ないのだが梱包は少々大げさでは?と思うほどダンボールが大きすぎる。

2019-09-25
用途:
風呂釜配管
対象商品:
38653124

とても有難いサイズでした、又利用したいと思います。

2019-02-10
用途:
ビルトインガスレンジの交換
対象商品:
38653124

価格感良かった、製品の信頼性も高く安心して燃焼機器ホースの接続に使用出来た。

2019-03-03
用途:
LPガスビルトインオーブン交換
対象商品:
38653115

ホース自体が柔軟で、非常に作業がし易かったです。また機会有れば発注します。

石阪工務店 様2019-07-01
用途:
浴室の防水塗装時風呂釜を外してついでに旧菅を取り替えます
対象商品:
38653185

長さも色々あるので大変よろしく利用できありがたい
です

2018-09-11
用途:
宅内ガス器具接続
対象商品:
38653115

金属ホースと違い、やわらかく使いやすいです。
また使いたいです。

2018-11-08
用途:
ビルトインコンロの設置
対象商品:
38653142

定番で安心です。施工もいつもどおり簡単です。また利用します。

2018-07-06
用途:
ビルトインプロパンガス器具の取替
対象商品:
38653115

簡単に取替・接続ができて安心している・またそのときわお願いします。

2018-06-30
用途:
屋内湯沸し器交換作業
対象商品:
38653133

LPガス用の強化ガスホースは入手し難いので今後とも利用したいと思います。ゴムホース部は非常に柔軟性に富み、作業しやすかったです。