オスメスボールバルブ(レデューストボア)のレビュー
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
2023-04-07
- 用途:
- 空圧配管の整理に使用
- 対象商品:
- 38658076
一般的なオスメスネジ構成のボールバルブ。
ネジ部の仕上がりは非常に平滑なので、シールテープを巻く際はテンション高めで。
2021-08-16
- 用途:
- 手持ちの畦畔ノズルに使用
- 対象商品:
- 38658094
水道用では耐圧が間に合わないので、ホースとノズルの中間に使用しました。
コンパクトで使用感も取り付け(オス*メス)易さも申し分ありません。
2020-09-23
- 用途:
- ヒーターバルブ
- 対象商品:
- 38658094
止水不良のヒーターバルブの代用でこれを元に切削しました。
寸法がちょうどよかったのでうまく仕上げられました、もちろん止水はバッチリです。
2020-03-27
- 用途:
- コンプレッサ
- 対象商品:
- 38658076
小型コンプレッサーの吐き出し口に取り付け。
カプラの取り外し等の際に安全にバルブを閉めて安全作業できるようになり助かりました。
取付け等にも特に問題を感じません。
レバーはちょうど良いサイズで操作しやすいです。
1人が参考にしています
2020-06-13
- 用途:
- コンプレッサーの配管に使用
- 対象商品:
- 38658076
金属製のレバーでしっかりした操作感が良いです。
レバーのナットを外せば反転させられるので、使いづらい箇所でも大丈夫。
2020-06-03
- 用途:
- コンプレッサーの元バルブとして
- 対象商品:
- 38658076
コンプレッサーの元バルブとして購入しました。
ハンドルがステンレス製で丈夫なのと操作が軽いので気に入りました。漏れ等は全くありません。
2018-05-12
- 用途:
- 水圧エアータンクのドレーン配管に利用
- 対象商品:
- 38658085
上下に接続ですが、レバーがチェック便振動により開くため取りつけは 上メス、下オスに注意して取りつけする
必要が有りました。
1人が参考にしています
2015-02-10
- 用途:
- 配管に使用
- 対象商品:
- 38658085
どの程度の物か分からなかったので試しに1つ購入しました。ネジもしっかりと締まり漏れも無く良い品物でした。注文から到着までの時間、商品の値段を考えると非常に満足の出来る品物です。
1人が参考にしています