MC901 パイプのレビュー

平均満足度 2.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
MC901 パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,398 / 税込 2,638
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-25
用途:
自動車部品

切削加工しやすく、強度も高く非常に信頼のおける素材です。

2020-08-19
用途:
船台用ロ-ラ-
対象商品:
38797543

旋盤加工して自分のオリジナルの商品に仕上がりとても満足しております。
加工せずに使うことを考えていた方には、何ですが。
私はこちらの商品は素材と考えており、とても満足しています。
物作りをするならば、出来上がっている物を組み立てるだけではなく。
ある程度の加工や・仕上げをしてから、出来上がるから満足と愛着が出て、又新しいアイデアが生まれると思います。
こういった商品はそのままで、モノタロウさんこれからもよろしくお願いします。

2019-08-06
用途:
機械の接触部分の摩耗対策
対象商品:
38797516

内径20mmの物を購入しましたが実際届いた物は内径14mmで何の役にも立ちませんでした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2019-04-17
用途:
部品の製造
対象商品:
38797701

旋盤で削りましたが、切粉がつながり大変でした。切削方法を教えて下さい。

機設製作所 様2017-10-11
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
38797525

傷もなく 加工しやすいです
綺麗に切削できて良かったです

2018-11-03
用途:
シャフト保護

公差があまりにもありすぎて、表示の内径は全く宛になりません。何のための製品サイズ表記なのかわかりません。何回頼めば希望のサイズが来るのかと思いました。初めて買った商品なだけに全てが不安商品に感じて怖いです。

1人が参考にしています
株式会社かんこう 様2018-05-07
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38797552

内径が仕様よりも狭く、幅を広げることができないため使えませんでした。

1人が参考にしています
2017-01-19
用途:
部品の製作
対象商品:
38797516

寸法がぜんぜん合っていなくて使えなかった。
内径20mmとの説明でしたが、15mmしかなく全く使えない。
ゴミでした。

4人が参考にしています
大房 様2014-04-25
用途:
重量物の車軸のブッシュに使用
対象商品:
38797656

オプションで、加工も含めて有れば、もう少し利用頻度も増えると思います。

2016-07-22
用途:
電化製品の部品製作
対象商品:
38797507

HP記載にある内径15mmは間違いです。実測しましたが、内径11.5mmだと思います。
期待した使用に耐えられず、残念です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

内径15mmの商品ですと、
内径公差(mm): -6.0~-1.0
となっておりますので、お届け分が内径11.5mmでしたら申し訳ございませんが公差範囲内になっております。

豊科化工株式会社 様2015-03-11
用途:
回転体パイプの保護
対象商品:
38797577

価格が安いだけに荒削りで、バリもあって加工しなければ使えない(手に切り傷)。

汚れが目立ち、表面も細かい傷だらけである。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。