ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)のレビュー

平均満足度 4.47 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
   
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
66件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ガレージKATO 様2025-07-01
用途:
治工具のハンドル等に加工します

強度品質が良く加工性も良いのでとても重宝しています。定期的に購入しています。

2024-07-08
用途:
工具製作
対象商品:
38805733

呼び径φ6が6.3~6.4辺り、呼びφ25は25.8前後でした。
細い方はできれば切ってそのまま使いたかったですがやはり旋削前提の様です。
今回は対面で受領しましたが置き配も対応いただけたんでしょうか?
配送業者毎に対応が異なりそうなのがネックですが受け取り易くなったのはありがたいです。

2024-07-02
用途:
加工材
対象商品:
38805776

他社より早く届き助かった。加工もしやすく、制度もバッチリ

2023-06-09
用途:
バイク部品の補修用に利用
対象商品:
38805794

バイク部品の割れ部の補修に急遽必要になった。必要量としては十分で、早く入手できたので満足した。材質には全く問題なし。安心して使える。

2023-07-18
用途:
スペーサー製作
対象商品:
38805846

軽くて切削しやすい。対象物に傷つけたくない箇所に使用しています。

株式会社三喜精機 様2024-03-22
用途:
製造
対象商品:
38805751

この商品は なかなか手に入りにくく いつもモノタロウさんで購入させていただいています。モノタロウさん ありがとう。

2023-03-10
用途:
旋盤の道具に
対象商品:
38805855

思った以上太くてビックリした
重さも結構、重かったです

2022-10-19
用途:
折り畳み自転車の関節修理
対象商品:
38805751

加工性が良く、強度もあり、手頃な価格で満足しています。他の素材もそうですが、個人使用としては量が多く梱包サイズも嵩張ることから、最低取り扱い長が500mmや300mmからですと嬉しいです。また、角材もあると更に嬉しいです。

2人が参考にしています
2022-12-24
用途:
各種冶具等に使用
対象商品:
38805873

ドリルチャックハンドル置きの材料として購入。
POM板材は高価であるため、この丸棒を使用しています。
やはり価格がもっと安くなると、助かります。

2022-09-01
用途:
パーツとしてカラーやスペーサーの製作
対象商品:
38805855

切削しやすく密度も高く強度も充分。何度も購入しています。

1人が参考にしています
2022-09-10
用途:
部品作りに
対象商品:
38805837

旋盤で加工しましたが、想像以上に削りやすく丈夫で良かったです。

2022-02-20
用途:
大型鉄道模型の車輪の材料
対象商品:
38805846

値段が手頃で、加工し易い。色の選択肢が有ればなお良い

2021-07-28
用途:
バイクの部品
対象商品:
38805785

ちょっとしたカラーを作るのに作業性がとてもよくて重宝しています。

2021-08-03
用途:
工具制作の材料(ハンドル)
対象商品:
38805776

いつも購入している金属材料会社で欠品中なので助かりました、価格はこちらのほうが1割ほど安かったです。

2021-01-29
用途:
車の足周りのブッシュ制作
対象商品:
38805846

思っていた通りの材質でした、出来ればもう少し柔らか目の物もあると助かります。

2020-02-10
用途:
絶縁材として
対象商品:
38805751

モートルの絶縁部品製作に使用しました
オリジナルはナイロン部品ですがナイロンは熱に弱く比較的熱に耐えるPOMに変え調子は良いです。
本当は布基材のフェノル樹脂が欲しいところですが高価で安価なPOMを選択しました。
意外と持つので良いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-11-11
用途:
15V電源のコネクタ絶縁部品の素材
対象商品:
38805812

使用前に外径は確かめましょう。
ぴったり25mmのつもりで使ってたら位置が偏るので、あれ?
削り代込みで約φ26mmのサービスサイズでした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2023-06-12
用途:
工具のハンドルに加工
対象商品:
38805794

とくに不具合はないですが、加工時に若干硬く感じました。

2020-01-14
用途:
コントローラーのジョイスティックノブに使います。
対象商品:
38805742

まだ加工していませんが良い完成度ではと思っています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

高野工業 様2019-10-25
用途:
バイクのスライダー
対象商品:
38805855

スライダーのベース部品はそのままで、転倒して削れた先端をこのポリペンコで交換しています。サーキットを走るので 転倒は 避けられないため とても助かっています。 安いし。

2人が参考にしています