RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)のレビュー

平均満足度 4.53 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機
東京コスモス電機
569 / 税込 626
JIS準拠品です。
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-28
用途:
音声録音用に

スピーカー出力を直録音するのにレベルが高すぎて音割れする場合があり、入力レベルを調整するために利用しました。思ったように録音ができるようになり、満足しています。

1人が参考にしています
ワイテック 様2025-09-15
用途:
PWM速度調整

「防水ボリューム」で探すとこれしか出てこなかった。本体は防水のようだが取付穴の防水はできていないので取付後ネジ部にシール剤を塗布して処置した。パッキンを付属して欲しい。スイッチ付きが欲しい。

2025-08-16
用途:
機械のメンテナンスに使用。
対象商品:
39187994

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

2025-08-03
用途:
電子工作

軽すぎず重すぎないトルクとタフネスさで愛用しています。

猫の手工房 様2025-01-23
用途:
卓上旋盤の速度調整ボリューム

当初回転不良は何が原因か不明でしたが、安価だったのでとりあえず交換したら直りました。納期も短く助かりました。

2022-03-31
用途:
音響機器のメンテナンス
対象商品:
39187924

音響装置の音量調整用に購入いたしました。
音量変化がスムーズ且つ直線的に変化し
変化時のノイズも発生せず、たいそう満足しています。

2人が参考にしています
遠藤コンス株式会社 様2022-02-14
用途:
製麺機の麺の長さの調整用
対象商品:
39187976

製麺機が古いのでメ-カ-に部品が無く、重宝しています。最短2日で届くので、ありがたい。

1人が参考にしています
2021-10-30
用途:
自作ステレオアンプに使用。
対象商品:
39187967

最近の市販VRには構造的に不安がありますが当製品は信頼感があり音質もほぼ満足しております。最近は見かけなくなり探しておりました。

1人が参考にしています
プリンティング アンシャル 様2020-06-06
用途:
印刷機械の部品として
対象商品:
39188091

機械の故障により急ぎで欲しかったので助かりました。
すぐにつけることができました。

ハヤシ・ラボ 様2019-11-26
用途:
エレキギターのポット
対象商品:
39187967

標準品よりも音が良く、耐久性も可也上です。
手持ちのギター4本共此れに換えました。

1人が参考にしています
2019-11-04
用途:
電圧切替設定用に使用しました
対象商品:
39187915

手で調整したいが不用意に触れただけで変化すると困るので、つまみなしで使用する用途に使用しています。シャフトは適度に硬が手でそのまま回せ、ちょっと当たった程度では回らないので重宝しています。

2019-12-07
用途:
バッテリーの充電機修理
対象商品:
39188204

電流調整の抵抗が壊れていたので交換した。
メーカーも品番も同じものだったので、問題なし!

2019-08-26
用途:
送風機の制御
対象商品:
39188107

送風機の回転数制御のために購入しました.問題なく使用でいています.

謝花畜産 様2020-09-17
用途:
インバーダーのリモート用抵抗
対象商品:
39188037

金額や発送等満足です
商品もいい製品だと感じました。

有限会社 ピアノの楽園 様2019-02-21
用途:
RYOBI のジグソーのスピードコントロール
対象商品:
39188091

古い機械をジャンク品で入手。スピードコントロールがきかずに分解して部品番号を検索したらあったので注文。到着まで早かったので大変助かりました。さっそく交換したら快調に動作したので大変満足しております。

2019-05-21
用途:
トラクターの修理。
対象商品:
39188082

秋葉原へ行かなくとも手に入り、感謝しています。昔、ラジオを組み立てるなどにりようしていました。

有限会社長岡ドーム 様2019-12-16
用途:
店内のアミューズメント機器の故障修理
対象商品:
39188037

しっかりと使用でき、満足しています。
特に問題ありません。

上野統起 様2019-02-14
用途:
電子機器の部品交換に
対象商品:
39188152

確りとした製品で性能も表示どうりで機器の修理が完了しました。シャフト長30mmのが欲しかったのですが、延長キットも見つからず自作しました。
機器の性能を取り戻すことが出来てほぼ満足しています。

2021-09-08
用途:
PWMコントローラの制御
対象商品:
39187872

シャフト長さが15mmと言う事で買ってみたら実際に露出している長さは5mmしかなく半固定用の製品だった。
したがって、つまみが付けられるか否か微妙な感じである。
再度商品説明の図を見直したら15mm の中に取り付けねじ長さも含まれていると言うトリッキーな寸法表示であった。
そこはシャフトと違うのでは?と思った。
商品説明の写真にこの半固定の製品の写真がないので誤解を生じやすいとおもいます。
まわり止めの凸は金属では無く本体ボディーと同じフェノール樹脂の様で脆く簡単に脱落するので取り扱いには注意が必要かもしれないです。

1人が参考にしています
2019-02-04
用途:
シニアカーへ
対象商品:
39188186

スタートスイッチが接触劣化でエラーに、ハンダ付けして換えたら直りましたが、類似品でチャンとしたそっくりの部品のバリエーションがもっと欲しいです。