TSソケットのレビュー

平均満足度 4.78 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TSソケット Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)
85 / 税込 94
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
自家焙煎珈琲ファクトリー 様2025-09-12
用途:
ハウス、路地での冠水に使用。
対象商品:
38842203

塩ビパイプに接続。接着剤など使わずに金づちで軽く叩いて使用。外すのも簡単。

2024-12-12
用途:
散水配管に使用

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

2024-03-12
用途:
田んぼの入水に!
対象商品:
38842237

ホームセンターより安くて助かります。
物価高騰の時期に他より安いのでいいです。

2024-02-19
用途:
家の補修
対象商品:
38842194

早く届きすぐに修繕もでき助かりました。品質価格もOKです。

2023-06-19
用途:
井戸のメインテナンス
対象商品:
38842194

塩ビ菅と一緒に購入しました。使いやすく、また丈夫です。

1人が参考にしています
2022-12-03
用途:
野菜の水やり
対象商品:
38842203

コストパホーマンスに優れて助かります
このままの品質とコストパホーマンスを維持してください

2022-03-05
用途:
マイクロライト・マグネテイック・ループアンテナの構成部材
対象商品:
38842185

塩ビパイプを短く切断し分けてアンテナフレームを構成する仕様でポータビリテイが高い物がホームメイド設計できますので有りがたい資材です。分解してソフトなPCカバンのようなものにまとめて放り込める移動型組み立て容易アンテナの実現ができるので助かります。
これはヨーロッパのハムの方から学んだ智慧ですが今の日本においてもとてもありがたい考え方ではないかと思います。

2022-10-18
用途:
計測器のフレームの部分として
対象商品:
38842176

安いですし、特に問題はありません。しかし、値段シール剥がしにくいものがたまにあるので改善してほしいです。

2021-10-06
用途:
切断面がきれい
対象商品:
38842176

自分で切断するよりも、残りくずが出ていない製品=この商品の安定感に惚れる

2021-04-26
用途:
植えばちのスタントとして使用します.
対象商品:
38842176

サイズがちょうどいい、凸部分四角型で、何かの厚さか落ち着いを追求すればこれがいいですね.

2022-06-18
用途:
塩ビ管の延長に使用します。
対象商品:
38842185

安かったので購入しました。延長のジョイントに使用します。

2021-04-13
用途:
配管補修用
対象商品:
58303036

精度も良く問題はございません。今後もリピートしてます。

2021-01-14
用途:
排水の配管作業
対象商品:
38842212

ホームセンター購入品ととくに変わりありません。問題なく使えました。

2019-09-26
用途:
配管補修工事
対象商品:
38842246

製造過程で出来るバリが充分に処理されていないので怪我をする可能性があります。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

2018-06-04
用途:
暗渠の排水管の延長
対象商品:
38842255

安価のTSソケットの75mmを探していました。安価で購入出来て良かったです。

2019-11-30
用途:
水道の配管
対象商品:
38842176

安くて良かった
モノタロウ製品を購入しましたが、特に不満点はありません。

2020-04-04
用途:
実験用水槽の作成
対象商品:
38842185

水槽からの排水塩ビパイプVP16とのジョイントに使用し問題なく使用できている。

2018-12-10
用途:
上水管施工
対象商品:
38842176

アロン製品は安いわりに使えるので良いと思いますよ。
凍結時には割れます。ポリエチレン管のほうが凍結には強いはず。

2017-11-26
用途:
ベアリング打ち込み
対象商品:
38842212

ベアリングを圧入するときに使用しました。圧入と言うか叩き込みですが

有限会社中島コンサルタント 様2019-03-18
用途:
4mパイプ延長用
対象商品:
38842194

規格品ですから接着剤使用でしっかり固定できました。