トグルスイッチ MS-500シリーズのレビュー

平均満足度 4.50 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器
ミヤマ電器
239 / 税込 263
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-07
用途:
とてもいいですね

もともとのパーツが販売終了で、検索でこの商品にたどりつきました。
たすかりました。

2025-06-09
用途:
手作りキット回路に使用しました

小型で使いやすいです。手作りキットに採用しました。問題なく使用できました。

2025-01-07
用途:
機器メンテナンス用

製造終了のスイッチを交換するために(端子やボディのサイズ感が把握できなかったので)本品の他に4種購入。
基板直付け構造でスルーホールに入らない端子寸法形状だったので、使用しなかったが、電線をはんだ付けする端子構造なので、他に転用する。
昔から非常になじみのある機種であり、パネル上の「設定」操作用スイッチとしてスタンダードなもの。パネル固定ならこれを選定します。

1人が参考にしています
2025-03-03
用途:
交換部品

アンプ内蔵ギター、ZO-3のスイッチ交換で使用しました。
純正同等、問題ありません。

1人が参考にしています
有限会社 斎藤電気工事 様2023-09-26
用途:
手動操作盤製作
対象商品:
38906761

以前から使用していますが今回も問題なしです。レバーの重さやクリック感などフィーリングも良く問題なしです。

早岐眼科 様2022-09-29
用途:
安定化電源のアンペア・ボルト表示切替スイッチの修理部材として。
対象商品:
38906743

既設部品が廃盤になっていたため、下穴寸法を測っておりました。
注文ページに「取付穴寸法図」が表示されていたので、同スペック品として注文でき、設置にも問題有りませんでした。
商品にも問題なく、安価に修理ができて助かりました。

合名会社YA送風機 様2022-04-30
用途:
扇風機のスイッチの改造に使用
対象商品:
38906856

クリップ式のトイレ用の扇風機のスイッチがおよそ信じられないくらい性能が悪いプラのスライド式で、案の定壊れたので修理用として購入した。小さく電流容量は純正を超えるので取り付けてみたがいい感じである。

1人が参考にしています
2022-03-26
用途:
電子回路の切り替えスイッチの用途に
対象商品:
38906962

2回路6接点を購入。懐かしのミヤマ電気で思わず購入。サイズを確認していなかったのが悪いのだが、想像より小さかったので、もう1回り大きいサイズの製品があると良い。造りはしっかりして降り満足している。

2021-09-28
用途:
制御機器用
対象商品:
38906761

秋葉系の通販で買うことが多かった電子回路系の部品もモノタロウでならワンストップで他のものと一緒に注文できるのが良いです。

2021-05-18
用途:
計測機器の製作
対象商品:
38907005

最近、電気部品の販売店の廃業等でなかなか入手しにくい時代になってきました。
1個単位で購入できるので有難い。

大嶋クリップ 様2021-08-27
用途:
バイク
対象商品:
38906752

3メーカーのトグルSWを試し、同品の設置時ON/OFF硬さが一番良かった。取付Φ6.2サイズのSWはノブも短いので、バット状の全く角のない形状は指が痛くならず良い。(同サイズ他メーカー品の角有ノブは痛かった。)

2020-07-05
用途:
バイク用のスイッチに使います。
対象商品:
38906743

普通のスイッチです。色が青でなんとなく好みにあうのでいつもこれにしてます。訳のわからないチャイナ製よりカチカチちゃんと動きますよ。

2020-06-05
用途:
小スペースの所に使用
対象商品:
38906743

作業灯のスイッチに使用してます。取付け場所を選ばないので気に入ってます。

2019-08-31
用途:
鉄道模型のスイッチとして
対象商品:
38906892

価格も安く、品質にも満足です。
ただ、スイッチの色が端子の数によっては、(例:6P・ON-ONの青)ないものもある。できれば、どの種類でも、色が全て揃う形にしていただけるとありがたい。

2019-11-30
用途:
趣味の切り替えスイッチとして
対象商品:
38906752

締め付けナットの厚みが、あとコンマ5㎜厚いといいかも

2019-05-28
用途:
電子部品の組み立て
対象商品:
38906777

このシリーズのトグルスイッチは、ノブサイズとノブのあたり、力のかけ具合のバランスが良く、いつも使うトグルスイッチとして重宝しています。

2019-02-26
用途:
バイクメンテ
対象商品:
38906743

とても小さくて扱いやすいスイッチです。満足してます。

アベ電子有限会社 様2019-02-01
用途:
インバーターの外部コントロール用に使用
対象商品:
38906962

外部コントロールの中点付きスイッチとして使いました。コンパクトに作りたかったので満足です。

2018-04-16
用途:
制御盤に使用
対象商品:
38907014

クリック感が良くて、操作の確実性が高く、したがって信頼性が高い。

2018-01-20
用途:
バイクのスイッチとして
対象商品:
38906831

裏側のカシメが取れないようにエポキシボンドで固めて使っています。性能が良く安いので重宝します。