トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロックのレビュー

平均満足度 4.29 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
トグルスイッチ MS-500シリーズ ノンロック ミヤマ電器
ミヤマ電器
279 / 税込 307
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-12
用途:
趣味の工作

なかなかこのタイプのトグルスイッチが無いのです。(左右切り替えスイッチがロックされずに戻るタイプ・放せば中点に戻りOFFになる)
12Vモターを正・逆回転に使って、趣味の工作に使っています。

有限会社モリ電子 様2025-02-12
用途:
治具の製作

ミヤマのトグルSWは何となく好きです。(N)の括弧に意味をはっきり表示してください。

2人が参考にしています
2024-05-23
用途:
RC送信機の補修
対象商品:
38907066

製品についてはもともと何も問題もありません。取扱種類が多くなり、その選択もわかりやすくなったことが非常にありがたいです。

2人が参考にしています
2023-03-05
用途:
設備に組み込み
対象商品:
38907057

使用しない時は勝手に戻る機構が便利です。小型ながらにしっかりとした操作感が宇ピです。

1人が参考にしています
株式会社東邦テクノス 様2024-01-17
用途:
回路切り替え
対象商品:
38907154

商品カタログが分かりずらく、間違ったタイプを購入してしまった

2人が参考にしています
2018-01-11
用途:
鉄道模型Nゲージのポイント切替スイッチに使用
対象商品:
38907154

TOMIXの茶色道床のポイントは3本配線が必要で、青線に-、赤と黄に+を交互に与えて切り替える。長時間与えると破損するのでノンロックタイプのこのスイッチを選択した。操作が軽くて軽快である。

1人が参考にしています
2018-04-16
用途:
制御盤に使用
対象商品:
38907102

ノンロックとはモーメンタリ動作のことだが、このスイッチはやや動きがズムーズでない感じで、若干引っ掛かりがあるような使用感だった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

2018-03-06
用途:
バイクのスイッチとして
対象商品:
38907102

以前から使用していますが、こちらで揃えることが出来て助かっています。間違いない商品です。

2016-12-19
用途:
バイク搭載の無線機・受/送信の切替スイッチ自作に使用します
対象商品:
38907197

押したときだけオンして、離すと切れるレバースイッチは市場では意外と少ないです。3端子型のスイッチの両脇端子をまとめ、センターの端子と2極にして取り出すと、上下押した時だけオンするスイッチになります。これが送信時だけオンするスイッチとしてちょうど良い「程よく入り・切れる」切替スイッチになって快適です。非常時用車載ホーンにも使えます。
欲を言うとバイクで使うのに防水ブーツなどあればいいのですが、小型過ぎてこのサイズが見つかりません。

2016-11-23
用途:
バイク用無線機の送信切り替えスイッチとして利用
対象商品:
38907127

スイッチレバーを倒した時のみオンするので、バイクの無線機送信切り替えに利用しました。外側端子をまとめて結線し内側端子と2線スイッチにすると、レバーをドチラに倒しても押してるときだけオンになり、切れのあるスイッチになりました。送信時、間違いのない良好な切り替えスイッチになりましたが、防水機能がないので、シリコン撥水スプレー液をレバー元部に滴下し使用してますが、効果は、まだ確認しておりません。

2016-01-13
用途:
電子回路のの制御
対象商品:
38907057

ミヤマ電器の製品は以前から使用していますが大変信頼が持てる製品だと思います。

2016-04-15
用途:
装置の電源スイッチに
対象商品:
38907057

装置の電源スイッチ用に購入したのですが、「ノンロック」なので指で押さえていないとスイッチがONになりません。
間違えて購入してしまいました。ご注意ください。

1人が参考にしています
2015-12-28
用途:
フライス盤制御用スイッチ
対象商品:
38907102

小さくて場所を取らないのでスイッチボックス内で使い易い。
スティックバーが左右に多少ぐらついて不安定です。

株式会社テクノスクリエイト 様2013-03-27
用途:
配電盤ない回路制御に使用
対象商品:
38907066

商品の性能は問題有りません。
スッチの棒部がカラーが欲しい。現在金属色のみ。