波動スイッチ DS-059シリーズのレビュー
- 用途:
- 安価でしっかり機能する
くみ上げポンプのスイッチとして使用。
コネクターの形状、外径のサイズも汎用品としての標準サイズで問題なく使用できた。ただ、キルスイッチとして使用した場合、Onの位置で、エンジンが止まることになる。しかし、使用上問題はない。買って正解
- 用途:
- 演示実験の製作
サイズが大きい分、取り付けるケースの穴あけが大変でしたが、スイッチの押し具合は良いです。
- 用途:
- スタジオモニタースピーカーの電源スイッチ交換
ADAM Audioスタジオモニタースピーカーの交換用パーツとして。当時、メーカー修理はフロントパネル一式の交換でしたが、そのサポートもすでに終了。元のスイッチはグルーで固められており、取り外すのが大変ですが、いったん撤去できればパネルの穴径も同じでポン付けできます。助かりました。
- 用途:
- 機械のメンテナス
エンジンポンプ 停止スイッチ交換 安価で入手でき
ラッキーです
- 用途:
- 車内の配線スイッチとして
運転席のドアは、ACCスイッチの状態だと開けた時に「ピー」と音が鳴るので、その音を一時的に止めるためのスイッチとして使用。
価格が安くて、小さめのスイッチで、使いやすいです。
- 用途:
- クルマのデイライトスイッチ
コンパクトで純正パーツと同等品と思われます。
ON/0ffの単純な表示ですので問題はないと思われます。
- 用途:
- 清掃時
- 対象商品:
- 38907425
今まで使っていた機械のスイッチが割れてしまい、交換部品としてこのサイズのスイッチを探していました。
交換してとても調子良く作動するように成りました。
防水カバーの様な物と一緒に販売して貰えるとより良かったと思います。
- 用途:
- 色々な作業時に
- 対象商品:
- 38907407
オンオフが分かりやすい物を探していてこの商品に辿り着きました
大きさもちょうど良くとても使いやすい商品だと思います。
- 用途:
- 車両のスイッチ
- 対象商品:
- 38907416
フォグランプをリレーかましつかってます。
そのスイッチに使用しましたが裏も場所を取らず
コンパクトなんで重宝してます。
- 用途:
- スイッチの付いていないイワタエアーコンプレッサー(1/4馬力)の電源スイッチ増設
- 対象商品:
- 38907434
このスイッチをスプレー缶のフタに取りつけてスイッチの無いイワタのエアーコンプレッサー(1/4馬力)の丸い圧力スイッチの上に被せて増設しました。
増設前と見た目変わらず、コンパクトなところがお気に入りです。
- 用途:
- キャンピングカー、トラックの配線工事に
- 対象商品:
- 38907407
スイッチが必要な時に利用。値段も安いのでお勧めです。以前よりも端子が普通のサイズなので使いやすいです(以前のは、細い端子なので手持ちのではフィットしないかったのですふつうサイズに。)使いやすいです。
- 用途:
- 50年前のパイオニア製のレコードプレーヤーの部品を流用して、新たにレコードプレーヤーを製作するのに使用する電源スイッチに使います。
- 対象商品:
- 38907407
スイッチを押したときのカチッとした感触が良いです。
- 用途:
- オモチャの電源スイッチ
- 対象商品:
- 38907407
安いので買いました。今までのはトグルスイッチでレバーが2cm出ていました。このスイッチはシーソーなので出っ張りが無くスッキリしました。スイッチはカチと切り替わり、コストパホーマンスに優れていました。回転防止の凸の位置が間違っています。
- 用途:
- マジェスティSのハザードスイッチに使用
- 対象商品:
- 38907416
赤と黒のタイプを購入、黒をハザードスイッチとして使用してます。多種類と比較してサイズが小振りで丁度良いこのタイプにしました。防水では無いので接点コーティングして使ってます。
- 用途:
- クラシックプロのパワーアンプに使用
- 対象商品:
- 38907407
高さ、径がぴったりだったので購入しました。価格は驚くほど安く。実際にダメになったスイッチと交換してみると外側はピッタリだったのですが、基盤の穴の位置とズレがあり、基盤に穴を開けてやっと取付ができました。とりあえずは使えてます。
- 用途:
- 電気製品のスイッチとして使用
- 対象商品:
- 38907407
この様なコンパクトなスイッチが欲しかったのですがどこにも売っていませんでした。
そこでモノタロウさんで検索したらすぐに出てきて助かりました。
使用感もとても良いです。