波動スイッチ(照光) スナップインタイプのレビュー
- 用途:
- 蓄熱暖房機の修理
蓄熱暖房機のファンスイッチの交換の為、購入しました。
元々の物と少しサイズが違う為、取り付けパネルを加工して取り付けました。
- 用途:
- コンプレッサーの電源スイッチとして
- 対象商品:
- 38907836
エアコンプレッサーの電源スイッチが使いにくいので、こちらのスイッチを取り付けました。
小型なので組付ける場所が制約されにくいです。
また、照光タイプなので電源の状態も分かりやすく「ON」「OFF」のラベルをつける手間も省けました。
信頼できるメーカー製で品質に問題なく満足です。
- 用途:
- 仏壇蛍光灯スイッチ取替え
- 対象商品:
- 38907836
古い純正スイッチですが、まさにこれでした。無ければ代用品でも良いので電源ボックスの穴を加工して取り付けしようと思っていましたが、このスイッチがあり助かりました。
- 用途:
- 仏壇のスイッチ用
- 対象商品:
- 38907836
真ん中の接点がとても狭いので、隔てているプラスチックにハンダゴテが当たってしまい、ハンダ付けがとても難しかった。
プロはすごいなぁと思いました。
- 用途:
- 壊れた部品の交換に
- 対象商品:
- 38907845
一時期商品が手に入らず同等品で対処してましたが、ようやく見つけることができました。
問題なく使えてます。また出なくなると困るので予備も買ってしまいました。
- 用途:
- 古いオイルヒータの修理
- 対象商品:
- 38907845
古いオイルヒーター(MORITA MO-7121T)のスイッチの700W側が効かなくなった。
ダメもとでこのスイッチを交換してみると直った。もうしばらく使えそう。
- 用途:
- 化粧洗面台蛍光灯スイッチが故障したので部品を購入して自分で修理しました。
- 対象商品:
- 38907845
サイズがぴったしで,正規のスイッチと同じ仕上がりとなりました。家内も納得していました。ケチをつけるとしたらスイッチの色が以前のはホワイトだったのですが,ブラックになりました。自分はアクセントがついてグーだと思います。
- 用途:
- トイレの照明をコントロールするために、使用します。
- 対象商品:
- 38907811
早速、使ってみました。
ON/OFFの感覚は思っていた通りです。
スイッチが、ONしている時に照光する配線方法と
OFFしている時に照光する配線方法と調べています。
わかり次第、配線して完成です。
- 用途:
- アマチュア無線の電源の修理
- 対象商品:
- 38907854
20年以上前に使っていた電源、スイッチが壊れ同じものはないだろうとあきらめていたところ、モノタロウで見つけました。サイズもぴったりで非常に気持ちよく修理することができました。
- 用途:
- 小型電気温水機の電源スイッチ交換
- 対象商品:
- 38907836
TOTOユプロのYUPOT12という、25年も前の電気温水機の電源スイッチが劣化したので、サイズが近似しているこれを求めました。パネルをヤスリで調整するていとでフィットしました。モノタロウに感謝です。
- 用途:
- 仏壇用電動機用スイッチの交換品
- 対象商品:
- 38907811
こちらも特殊なスイッチボックスに使用されておりモノタロウさんで探してバッチリ見つかり助かりました。
- 用途:
- オーディオ機器メンテナンス
- 対象商品:
- 38907811
取扱不備で破損した電源スイッチの交換修理に使用しました。取付寸法も動作感触も交換前と変わらず重宝します。
- 用途:
- DAIWA 安定化電源のスイッチ交換に使用
- 対象商品:
- 38907854
DAIWA 安定化電源のスイッチと同じサイズなのでカチッと収まりました。
知り合いから修理を頼まれるので余分に在庫しています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 38907811
中国製ボール盤のスイッチ(1年もたない)と、取引先から国産を探してと頼まれて
この製品にたどり着きました、「今のところ問題なし」とのことです。