ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズのレビュー

平均満足度 4.54 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニ・ミニトグルスイッチ MS-600シリーズ ミヤマ電器
ミヤマ電器
189 / 税込 208
26件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-12
用途:
電子回路の組み立て時

スイッチとしての機能は問題ない。アルミケースに留めるための六角ナットが薄すぎてスパナで回しにくく、ケースの表面に傷をつけてしまうことがある。

2025-01-07
用途:
機器メンテナンス用

トグルスイッチとしてパネル固定タイプの中でも特に小型の部類。
低頻度操作の「設定」用のモデルと思います。
論理回路やパラレルデータの固定ビットの切替などに最適です。
電線をはんだ付けする端子となっています。

カタヤマ 様2023-02-24
用途:
改造したゲーム機の機能切替え
対象商品:
38908055

小さいので出っ張らずちゃんと機能を果たせるので重宝しています。

北水会歯科クリニック 様2022-04-14
用途:
電子工作
対象商品:
38908055

昔はパーツ屋さんで容易に手に入った小型のトグルスイッチだが、最近は見かけなくなり探していた。機能的には問題なし。

1人が参考にしています
2022-05-05
用途:
溶接自動遮光面の改造
対象商品:
38908046

自動遮光面に電源スイッチが無い為、電池消耗が早いので電池配線にスイッチを取付け改造しました。スイッチは小型で安価であり電池が長持ちするようになり満足しています。

2021-10-11
用途:
個人の工作用
対象商品:
38908046

小型スイッチを探しておりました。また、1個から注文可能で良かったです。

2021-07-05
用途:
電気スタンドスイッチ故障交換
対象商品:
38908064

取付軸があと5㎜長いとピッタリフィットしてよいのだが!

2019-07-02
用途:
ある工作機械の試作品に使用しました。
対象商品:
38908046

大きさ及び機能的にも希望した通りで思うように工作できました。

2018-11-12
用途:
オーディオアンプの電源スイッチ
対象商品:
38908064

自作のアンプに取り付けたが小型で場所を取らず、作りもしっかっりしているので信頼できる。

1人が参考にしています
2017-11-29
用途:
#NAME?
対象商品:
38908055

鉄道模型の進行方向を反転するために必要でした。軽いタッチで孫にも簡単に操作できています。

2020-05-18
用途:
オーディオの改造
対象商品:
38908055

一般的トグルスイッチなので特にコメントはありません

2017-09-25
用途:
鉄道模型のレイアウト制御用
対象商品:
38908064

軽いタッチで省スペース満足です。再度追加注文をしたいです。

2017-06-08
用途:
スイッチ
対象商品:
38908064

100V40Wのスイッチに使用しょうと思っていましたが間違えて少し小さ目の物を注文しました、物はしっかりしていて良いものだと思います。

2017-04-04
用途:
計測器のモード切り替えスイッチとして
対象商品:
38908055

何と言っても1個から購入可能ということで即決定しました。
詳細なサイズ表記があり、購入までの決断が早くなります。
ミニトグルスイッチは他で中々取扱が無かったので非常に助かりました。

2016-04-23
用途:
模型工作
対象商品:
38908064

小さくてとても使いやすい。まったく不満はありません。

1人が参考にしています
2017-04-06
用途:
模型での電源切り替え
対象商品:
38908046

パチパチと気持ちよく切り替わってくれます。使って数日なので耐久は分かりません。

2018-08-06
用途:
アンプ内蔵三線の電源スイッチ
対象商品:
38908046

ネジの部分が長いので、当方の使用する板厚に対応できて加工がしやすい。改善点は特にありません。

2017-02-27
用途:
交換用
対象商品:
38908055

普通に使用してます
コストも良いのでまた購入しようと思います

2019-03-23
用途:
電子計測機器修理用
対象商品:
38908064

小型で容量も在って流石国産!廃棄するBS電測アナログ機器2台が復活
しました。(マスプロ電工:LC-2 BS電源供給停止修理)

2016-06-14
用途:
乗り物イルミ
対象商品:
38908046

小さいくて容量幅がメチャ広くてビックリしてます、狭いスペースにも付けれるしよいですね。