ACコネクターのレビュー

平均満足度 4.50 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACコネクター マル信無線電機
マル信無線電機
109 / 税込 120
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
遠藤電機 様2025-08-02
用途:
新規製作
対象商品:
76021917

爪が扱いにくいが、わかってしまえば、はんだ付けで単線も、使いやすい。

2024-12-11
用途:
家電機器に用いる電源ケーブル製作

メガネ型コネクタは近所のホームセンターでは売っていません。モノタロウさんにで取り扱いがあり、かつ、この価格は大変助かってます。もちろん取り付け加工に不具合はなく活用しております。

有限会社アスコ通信特機 様2024-03-12
用途:
電気製品の保守
対象商品:
38903532

メガネのACコネクターがあるのが分かり重宝してます。
あまり外被の厚いのは蓋が閉まらなくなりますが機器に合わせてちょうどよい長さのケーブルを作ることができるようになりました。

1人が参考にしています
2022-10-28
用途:
コードの短縮化
対象商品:
38903532

電源線を短縮したくて使いました。
満足です(^-^)

1人が参考にしています
コスモソリューション 様2020-12-31
用途:
ACアダプタのコネクタ
対象商品:
38903532

パソコンなどのACアダプタに差し込む100V側のプラグです。純正のプラグが付け根で断線することがあり、補修用に使います。コードごと交換するよりも安くて無駄がありません。

2人が参考にしています
コスモソリューション 様2020-12-31
用途:
電子機器の修理
対象商品:
38904914

昔の無線機器などに使われていたコネクタです。なかなか手に入らないのでまとめて購入しました。

2019-09-21
用途:
アンプの電源コード
対象商品:
38903532

3極のものはよくあるが2極のものはなかなか売ってないところモノタロウにありました。もう少ししっかりした構造なら太いコードも使えるかもしれません。

2人が参考にしています
2019-12-09
用途:
根元で切れたケーブルの補修に最高でした。
対象商品:
38903532

補修用の部品が無かったので、タイミングが良かったです。

2019-08-04
用途:
余った廃コードの使い道です。
対象商品:
38903532

こんなものでしょう。値段からも満足していますよ!!!

2018-06-29
用途:
交換部品として。
対象商品:
38903532

ちゃんとメガネの形になっているものなので、どの挿し口にも合うのではないかと思います。
メガネプラグで嵌まるのですが、挿し口のコード形状が四角のものでも嵌まりました。

1人が参考にしています
土地家屋調査士佐藤昭事務所 様2016-07-30
用途:
パソコンのメンテナンス
対象商品:
75928474

内部結線用の端子が特殊な形なので、結線に戸惑った。短絡防止対策がされていないので何らかの工夫が必要になる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます

2016-04-02
用途:
一般AC電源ケーブルの制作・他
対象商品:
38903532

仕事柄、AC100vコンセント用プラグ付の電線等は沢山持っているのですが、自作スイッチング電源等への配線はAC100vコンセント用プラグ付電線の接続は接続プラグを使わずに直接半田付けをしていたので、自作スイッチング電源ケースには直付けのACケーブルが付いている為に、整理整頓で電源ケーブルが邪魔でしょうがなかったですが、このコネクターで自分好みの長さの電源ケーブルが作れます。
また、特殊トランス電源のコネクタープラグもこの形状でしたので、それが一番の今回の目的でした。
プロクソン フライスモータートランス電源「No.20161」「No.27161」の代替自作トランス電源作成に使えました。

2人が参考にしています