- 用途:
- モルタルに施工
- 対象商品:
-
39176961
もう少し安価でもよいと思います。
セットのが500円台で販売されているので、割高に思えます。
切れ味等は、普通に施工できます。
ご家庭での作業ならこの商品で十分かと思います。
- 用途:
- 内装工
- 対象商品:
-
39176961
何カ所か空けるくらいなら全然コスパいーしお得です。ホームセンターよりもはるかに安いし。
- 用途:
- コンクリート壁に照明器具用の穴を開けました。
- 対象商品:
-
39176977
深さ30ミリの穴を20ケ開けました。最後まで切れ味は変わらずでした。
- 用途:
- コンクリートドリルの替え刃
- 対象商品:
-
39176961
カプセル容器で丁寧な梱包です。歯の品質も安定していてコスパも良いです
- 用途:
- ビスコン用
- 対象商品:
-
39176986
普通に使えます。コスパがいいので繰り返し注文しています。
- 用途:
- ノンスリップ金物の取り付け
- 対象商品:
-
39176986
カールの埋め込みに使用しました、切れ味耐久性共に十分なレベルです。コスパ最高です。
- 用途:
- 工作
- 対象商品:
-
39176961
安くて良かったです。持ちは不明です。またよろしくお願いします。
- 用途:
- コンクリートへの下穴用
- 対象商品:
-
39176961
コンクリート面にネジ止めする際の下穴を開けるために購入しました。安いけど、ちゃんと使えます。何度もは使わないので、これで十分でした。
- 用途:
- アンカーの下穴
- 対象商品:
-
39176986
安物の10キリは手持ちにあるが打ちたいアンカーの指定が10.5穴だったので数打つし思い切って購入→今のところ問題なし♪
1人が参考にしています
- 用途:
- モルタル壁への穴あけ作業
- 対象商品:
-
39176961
くい込みが良く、耐磨耗性・耐衝撃性に満足しています
- 用途:
- 役に立ちました。
- 対象商品:
-
39177004
古いコンクリ塀を壊す時に、ガイドになる穴あけに使いました。何度か鉄筋に当たりましたが、折れたり切れ味が悪くならずに使えました。プロではありませんが、安いので試し買いして結果オーライでした。
- 用途:
- コンクリートの穿孔時
- 対象商品:
-
39176977
以前購入した安価な中国製のコンクリートドリルは、軽量ブロック(強度10N)を穿孔できたが、コンクリート(強度20N)を2mm穿孔すると折曲がった。
今回、購入したΦ3.5mmコンクリートドリルは、10秒間で30mm穿孔でき、コンクリート釘Φ3.6mmxL65mmを打込むと、強固に固定できた。
- 用途:
- レンガ壁に穴を穿ち、そこにコンクリートネジで電線を固定する。
- 対象商品:
-
39176961
相当乱暴な使用をしたが、商品に何の欠損も出ず丈夫で長持ちしました。
- 用途:
- ブロックへの穴あけ
- 対象商品:
-
39176977
日曜大工でブロック塀へのねじ穴の下穴あけに使用。素人でも簡単にうまくできました。
- 用途:
- コンクリートへのビス用穴あけ
- 対象商品:
-
39176977
なかなかコンクリートに穴が空かない。力を入れると折れてしまう。
- 用途:
- 外壁工事
- 対象商品:
-
39176977
安価ですが使用回数に対する耐久性がありありがたいです。ただし横方向の剛性がもう少しあれば完璧です。
- 用途:
- 電気設備の保守作業
- 対象商品:
-
39176977
サイズに見合ったケースに入っていれば嬉しいです。
4種類購入しましたが、1本だけサイズにあっていました。
- 用途:
- コンクリート工事
- 対象商品:
-
39176977
ドリルの先端おもう少し長くと全体の長さも、もう少し長さが有ったら使い勝手良いと思います。
- 用途:
- 安くて良いと思う
- 対象商品:
-
39176977
どこがジャンクなのかは分からない 普通に使えますね。
- 用途:
- コンクリート穴あけ
- 対象商品:
-
39176977
普通につかえます。持ちも良く、安くて助かります。また購入します。