コンクリートドリル 丸シャンクのレビュー

平均満足度 4.13 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウ
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル 【用途】コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
119件中 101~119件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2012-12-17
用途:
穴あけ
対象商品:
39177047

品質には問題ないと想います。

2014-01-19
用途:
コンクリート面に文字付け。
対象商品:
39176943

んー、やっぱり安いせいか、すぐに切れなくなる。
ちょいちょい研ぎながら、やれば使えるかな?
時間のある時は出来るけど、急いでる時は無理かな?

広瀬技建 様2014-02-14
用途:
外壁補修工事での穿孔作業
対象商品:
39176995

そのままでは短くて使えないが、工夫すれば問題無し。耐久性は高い物との違いが分からない程。

2013-11-20
用途:
玄関のドアの戸当たりの取り付け
対象商品:
39177056

特に問題なく使用できました。

2014-09-05
用途:
自宅
対象商品:
39177004

寿命はわからないが現時点では問題なく穴開けが出来ています。

2013-09-12
用途:
アンカーの下孔穴あけ
対象商品:
39177056

さほど強度の必要がない部分用のアンカー下孔開けに使用しました。十分使えるものでした。

2013-09-21
用途:
コンクリート穴開け
対象商品:
39176995

中国産でした。製造国をweb表示してほしいです。台湾製のほうが高くても精度がよいので

MonotaROからの回答

商品の原産国につきましては、為替や原料の相場次第で
最もコストの安い国を検討し変更する場合があります。
お客様の使い勝手を考え、原産国を出来る限り変えないように
しておりますが、低コストでの商品を供給することを優先し、
原産国を明記することはしておりません。
ご了承ください。

2013-08-24
用途:
アンカーの下穴あけ用
対象商品:
39177056

手持ちのものと比べて、特に使用感での違いはありませんでした。ヘビーユーザーではありませんので、必要にして充分です。何年も使用したわけではありませんので耐久性については、まだ不明です。大きいサイズがなかったので、そちらの寸法は別のシリーズを買いましたが、大きいサイズも有ったらいっしょに買ってましたね。

村松工業 様2012-11-22
用途:
コンクリートビスの下穴あけに使用
対象商品:
39176977

値段の割には強度、耐久性もあり満足しています。

2014-02-26
用途:
部屋の照明器具増設の工事に使いました
対象商品:
39177013

普通商品なので、金額はある程度安くになって、納品が速かったです。

2013-06-05
用途:
モルタル外壁面の配管支持材の取付穴
対象商品:
39176977

安かろう悪かろうの覚悟で購入しましたが、(モルタル壁面だから?)思ったほど悪くありません。
簡単な下穴程度であれば問題なく使用できます。

2012-10-25
用途:
外壁補修
対象商品:
39177004

大量に使うので、安いのは助かります。値段の割には良い品だと思います。

便利屋南郷 様2013-04-01
用途:
外部階段に手すりを設置するため
対象商品:
39176952

この手のものは使用方法だ一番たいせつです。即ち10秒以上の連続使用は厳禁

1人が参考にしています
2013-05-04
用途:
コンクリの穴あけ
対象商品:
39177056

普通です。ヘビーユーザーではないので、しばらくもつでしょう。

2014-01-21
用途:
コンクリートビスの下穴
対象商品:
39176961

価格が安いのでためしに購入してみたがあまり使えなかった、こんなものかな?

2012-10-25
用途:
C型アンカーによる壁面取付
対象商品:
39177047

メーカー品が摩耗してしまったので買い換えました。
コンクリートドリルは仕上げの美しさより、寿命が大事なので
使用上、そん色なく使えます。
出先で、振動ドリルがなく、電気ドリルで熱くならないよう休み休み
4本穴開けしましたが、キリに減りはありませんでした。

2012-11-14
用途:
物置固定
対象商品:
39177022

穴8個開けただけだが、問題なし。もう少し使用しないと耐久性はわからない。

有限会社日成工業 様2012-10-28
用途:
穴あけ
対象商品:
39177022

時々芯がぶれる商品が入っている(日本のメーカーなら不良品!)安くて良い商品になることに期待します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

2013-02-02
用途:
アンカーボルト取り付けの下穴加工に
対象商品:
39177022

ケースキャップが欠でした、まあ価格も商品も普通!?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
より一層の検品体制の強化改善に努めてまいります。