コンクリートドリル 六角軸シャンクのレビュー

平均満足度 3.89 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンクリートドリル 六角軸シャンク モノタロウ
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用でき作業性アップ! 【用途】ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等
124件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-08-15
用途:
モルタルなどの下穴
対象商品:
39177187

価格が安いのがなによりです。あとは耐久性があれば文句なしです。

1人が参考にしています
2020-06-01
用途:
ピンコロへのアングル設置の下穴
対象商品:
39177187

ピンコロへ振動ドリルで施工しましたが、なかなか穴が開かず往生しました。。

1人が参考にしています
上誠商店 様2018-04-26
用途:
エアコン取り付け工事に伴う穴開け
対象商品:
39177171

今のところ問題なく使えます、
耐久性は不明。
耐久性に問題無ければリピートします!

2017-10-19
用途:
モルタル壁にノープラグビス打ち込み時
対象商品:
39177171

さほど硬化していないモルタルならばインパクトドライバーで施工可能。
重いアンカードリルを使用することなく簡易に打ち込めますが硬化が進んだモルタルは先が無くなります。

2019-04-30
用途:
壁にサドルバンドを止めるとき 3.4㎜の穴
対象商品:
39177171

耐久性のかけらもありません。タイルの穴あけの際、「おっ、入っていったか?」とおもったら、ドリルがすり減ってくるという。もう買わないです。3.4㎜

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

有限会社アサ・ミル 様2014-04-28
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
39177187

悪くないと思います。 あと50円位お安く出来たらって感じです。

1人が参考にしています
2019-07-24
用途:
階段のノンスリップの固定のコンクリートビス固定用に使用しました。

どうも、私の使用方法が悪いのか、ユニカの六角軸コンクリートドリルの方が掘れました。

1人が参考にしています
中村建設 様2019-06-09
用途:
ビス止めの下穴に
対象商品:
39177171

コンクリ基盤のビス用の穴あけに使用しましたが、
数回目で早くも穴開けの威力が落ちたように感じました
まぁコンクリが硬すぎたのかもしれませんし、どれを使っても同じな気はしますが・・・

2019-03-22
用途:
コンクリート舗装路面に反射鋲の取付作業
対象商品:
39177162

コンクリート舗装路面へ反射鋲を設置しようと、一枚に2か所コンクリート面へ穴開けが必要でしたが、2枚半位(5ヶ所)位使用するかしないかで先端が完全になめた状態になり、穴開け不可となりました。期待外れでした。地元の金物屋さんで、定評あるメーカーの錐を購入して、同条件で穴開けをしたところ、一か所の穴開けもできず先端がきれいに摩耗(丸まって)してしまいました。結局、コンクリーとの砕石か鉄金に当たっての事でしょうが、結果的にはモノタロウ制がより優秀だったようで、再度注文しました。

花岡総合設備 様2017-12-25
用途:
コンクリの下穴
対象商品:
39177171

消耗品なので安い物で丈夫ならば良いので満足しています。

2017-10-29
用途:
自分用
対象商品:
39177171

長いのでどうかと思いましたが 普通に使えてとても良い商品です。

タナカ・エンジニアリング 様2012-07-09
用途:
ノープラグビスの穴あけに使用
対象商品:
39177171

問題なく使えてます。少し短いですが値段を考えると満足 この価格だと使いすてとなっても惜しくはありません 他のサイズもラインナップに是非加えてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

竹本ガス設備 様2017-06-18
用途:
給湯器取付
対象商品:
39177171

値段が安いのになかなかの品物です。これからも注文させていただきます。

1人が参考にしています
2018-04-08
用途:
コンクリートビスの下穴
対象商品:
39177162

7本使用した感想。平均20~25個の下穴を開けるとだめになります。お値段が安いのでこんなものかなと・・・。

2017-05-02
用途:
コンクリート壁への配管カバーの穴あけ
対象商品:
39177187

コスパ最高です。 特に問題もなく使えます またリピート購入します。

有限会社菅谷 工業 様2016-10-05
用途:
器具取付け
対象商品:
39177171

コンクリは多く穴あけ使えない 値段が値段だから それなりに納得
ブロック最高

2013-10-25
用途:
ブロックに穴あけ
対象商品:
39177171

ブロックにステーをつけるためノンプラグビス用の穴あけに使いました。安価な割には良いと思います。

1人が参考にしています
2013-03-21
用途:
コンクリート壁にビス穴あけ
対象商品:
39177171

ボッシュの10.8Vの振動ドライバーで使いました。
バッチリです。
他社の高いヤツより切れます。
ドライバーとの相性もありそうです。

2人が参考にしています
2017-12-26
用途:
ブロック、外壁
対象商品:
39177171

振動では使えるのか知れないが、ドリルやインパクトの回転のみでは使えない代物でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

株式会社フカエ 様2017-04-04
用途:
コンクリートへの穴あけ
対象商品:
39177171

最近のブロック塀では簡単に穴が開きますが、古いブロック(砂利混在)だと貫通にとても時間が掛かります。

1人が参考にしています