チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)のレビュー

28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-30
用途:
蒸気配管
対象商品:
39268582

価格でMonotaRO製品を選びました.ネジもしっかりと切られており,問題なく使用出来ています.

2017-08-20
用途:
コンプレッサーの配管
対象商品:
39268607

改善点は発送時の梱包をもっと小さくできればいいと思います

西村 様2017-08-05
用途:
水配管に使用
対象商品:
39268573

他社と比べて安くて問題なく使えてます。耐久性は試してませんが まずまずなのでは?と思ってます。

2017-05-23
用途:
作品のジョイント部分
対象商品:
39268582

使いやすくいい商品です!
次回も購入したいと思います。

2017-03-24
用途:
エアー配管の分岐に使用
対象商品:
39268607

安いし早く届くので非常に有難いです。また利用させて頂きます。

2017-01-17
用途:
配管作業
対象商品:
39268582

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

2016-08-27
用途:
潅水の配管に使用
対象商品:
39268607

問題なく使用中。ニップル(可鍛鋳鉄製管継手)がテーパネジのためと思いますが、シールテープを6,7回巻いて数回転分しかねじ込めず、不安感はありますが、水漏れなどもなく使用できています。

オールマリン 様2016-09-29
用途:
配管用
対象商品:
39268564

設備配管の予備品として在庫しています

ばすぷすん工房 様2016-09-25
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39268564

モノタロウさんだと、すぐにサイズを検索してすぐに買えるので、とても助かる。

2016-02-06
用途:
給湯器の配管
対象商品:
39268591

ホームセンタのメーカー品と遜色なく非常にリーズナブルだと思います。

株式会社エステム 様2016-05-26
用途:
工事
対象商品:
39268591

特に問題なく使用できました。

2016-08-16
用途:
ニップルと同時購入
対象商品:
39268591

ニップルと同時購入して使用問題なく使用しています。

2016-04-29
用途:
DIY
対象商品:
39268582

早い、安い!
使用に問題なし。
またお願い致します。

2016-02-25
用途:
配管作業
対象商品:
39268582

使用するにあたり、何の問題もないです。

2016-03-29
用途:
分水配管に使用
対象商品:
39268573

1年使用したが屋外のため錆がでるため、ステンレスに交換した。

1人が参考にしています
株式会社クインテット 様2017-04-04
用途:
配管
対象商品:
39268591

毎回伝票より数が足りない、数量を多く注文すると大抵ダンボールが破損して届く、これは運送会社が悪いと言うより梱包が悪い、こんな重量物を送るのに薄いダンボールで梱包させてダンボール箱の端が裂けるくらい想像ができないらしい。量を多く注文される方はしっかり入荷時数量を検品することをオススメします。うちは毎回50~90個注文して大抵一個、二個足りないけど連絡する手間、時間がもったいないから泣き寝入り。ホント注意してもらいたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-08-17
用途:
自動車オイル配管
対象商品:
39268582

普通のJIS規格品。 特に問題なく使える。

アズワークc 様2014-12-08
用途:
エアー配管の分岐
対象商品:
39268573

使用には全く問題ない。気になる点は表面のメッキに粗さがあるのと錆止め剤と思うがネジ部にあるので拭き取ればスムーズに入るシーリングするのであまり関係ないけど精度は普通に良いと思う

ネット ムセン 様2015-08-17
用途:
リピーターです
対象商品:
39268564

文句なし

2015-09-06
用途:
配管補修用
対象商品:
39268582

写真の方が現物より綺麗なようだが、普通に使えています。