ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZのレビュー
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
2021-07-04
- 用途:
- RYOBIサンダーポリッシャー
- 対象商品:
- 39234185
6000番を間違えて購入。RYOBI用には6002番です
無駄になりましたがちゃんと調べが足りなかった
5人が参考にしています
2015-08-31
- 用途:
- 自作発電機の風車の軸受け
- 対象商品:
- 39234185
雨風に曝される風車の軸受けに使用しています。
数ヶ月過ぎメンテナンスで確認しましたが、錆びは勿論、ガタも無く非常に満足しております。
相合縫製株式会社 様2017-08-02
- 用途:
- オービタルサンダーのメンテナンス
- 対象商品:
- 39234194
以前のがさび付いて動かなくなってしまったため交換しました。特に問題なく使用できました。
1人が参考にしています
2014-09-19
- 用途:
- 食品コンベアーの部品
- 対象商品:
- 39234194
今まで鉄製のベアリングだったので、錆びて動かなくなったら交換していたが、錆に強く長持ちするので交換頻度や手間が無くなった。及び交換頻度を考慮すると安くあがる。
望月園芸 様2017-05-05
- 用途:
- 機械の修理
- 対象商品:
- 39234194
外輪の径が微妙に大きい為かハウジングに圧入したら回転がゴロゴロと抵抗があり、使えませんでした。他社のものは問題無かったです。
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。