アリゲータクリップ大のレビュー

平均満足度 4.43 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アリゲータクリップ大 三和電気計器
三和電気計器
1,998 / 税込 2,198
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-01
用途:
電気測定
対象商品:
39280272

配線をクリップで掴んでいられるので大変に便利。後付けなので、片側だけクリップを使い、もう片方をテスト棒にしておくと、色々と探るに便利。

1人が参考にしています
2024-02-17
用途:
SOGの試験時
対象商品:
39280272

クリップの絶縁部分がギリギリまで絶縁されているため
活線状態のY端子を挟むのにちょうど良いです。

オガサワラサイクル 様2023-05-02
用途:
バイク修理に使用
対象商品:
39280272

端子を挟んで測定することがほとんどなので、大変重宝
しています。ありがとうございました。

有限会社タスクワン 様2021-02-07
用途:
電子設計、試作
対象商品:
39280272

持っとくと便利なアイテム。
以前は自作していたのですが、やはり純正品はしっくりきます。因みにPM-33にも使えました。

2019-11-15
用途:
クルマ、バイクのメンテ

7年前に購入して機能としては問題無く使えておりましたがクリップのカバー部(被覆部分)が加水分解を起こしたように突如ボロボロになりました。いつも工具箱にしまっており日に当たる所に置いていた訳ではないのにこれはちょっと・・・7年位しか持たないものなのでしょうか?

1人が参考にしています
2019-05-23
用途:
CD721に
対象商品:
39280272

ワニクリップを探していて、クリップのみ加工しようと思ったが、こんな便利な物があるとは…まぁテスターは貰った物なのでこれで十分です。

2019-02-05
用途:
試験物の抵抗測定
対象商品:
39280272

フレキシブルなケーブル部分が少し短いと感じました。またワニ口の先ももう少し出して欲しかったです。

2018-12-03
用途:
テスターによる測定作業
対象商品:
39280272

従来型CL-15が欲しかったが終了しておりこちらの代替品を選んだ.クリップが強めで力が必要であり,従来型の方が良いと思った.ただ,テストリードに差し込む部分に関しては,従来型は接触状態が分かりにくかったが,こちらはそのような心配は不要の作りになっていて良い.

2018-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
39280272

持っているテスターに合うのが、これなので仕方ないのだがもうちょっと、クリップが開く構造にしてくれれば使いやすい、ちょっとつかみにくかったり、外れたりしやすい。

タニグチ 様2018-06-03
用途:
自動車整備
対象商品:
39280272

テスターを使う際にマイナス側の針をボディアースに当てながら、プラス側の針と配線とつかむには手数が足らず困っていました。
このクリップを使用することで解決、作業効率が向上しました。

2018-05-31
用途:
テスターを利用した修理作業
対象商品:
39280272

テスターリードの先端に鰐口クリップを装着でき 接続状態で次の作業が出来非常に満足 通常両手でリードを接触させ導通を確認するがリード線不完全断線などはリード線をよじったりする必要があり鰐口でホールドする等の必要あり

2018-04-27
用途:
オーディオ製品の修理に使用。
対象商品:
39280272

クリップアダプターはオーディオ製品の修理や調整の時非常に役に立ちました。

2018-01-12
用途:
2輪車の整備
対象商品:
39280272

2輪旧車でタイミングライトが使用できない車両のポイント調整に重宝します。価格が安く普通に使えますのでありがたいです。

2018-04-18
用途:
道具の補充
対象商品:
39280272

ディスカウントショップより 安く購入できて良かったです。

2017-05-21
用途:
自動車の整備
対象商品:
39280272

テスターを購入したものの、確認時に接点2ヶ所にバーを当たる事が難しいことが多々あり、これを購入。作業効率が各段に上がりました!

TwinEight88 様2018-11-14
用途:
サーキットテスターの良い付属品に
対象商品:
39280272

今まで、どうしても抑えの欲しい場面では
人に頼るか、ワニ口クリップを使うかでした。
人は居ないと駄目ですし、ワニ口クリップは
不安定感が大きかったので当製品を試して
見ました。片方がテスター先端部を差し込みで
もぅ片方がクリップで一番の理想形になり
計測時の不安定感が激減しました。

2016-10-30
用途:
テスター用に
対象商品:
39280272

従来品が廃盤だったのでこちらを購入。
CAT対応の影響なのか分解できない構造でコードを延長したりカスタマイズができなさそうなのが残念。
でも、リード棒にぴたっと嵌まる本品は便利です。
手帳型のテスタなどテストリードが外せない機種には必須です。

2016-02-02
用途:
車をいじる際の導通に使用すると思う。まだ使っていないので、なんともいえない。
対象商品:
39280272

まだ使っていないので、なんともいえないが、車をいじる際にアースの箇所にコレで固定が出来るので、作業が楽になると思う。

2016-04-23
用途:
保全
対象商品:
39280272

テスターのおともですよね?

2014-12-03
用途:
電気作業のテスト及び調査
対象商品:
39280272

新品だからなのか、ワニクリップを広げるときに少し強い力が必要で、力の弱い女性にはちょっときついと思われる。
逆にその強さが、接続の強度を持つことができて安全に作業ができると言える。
2mmのテスターのピンの入りも良い感じで信頼できそうなアダプターと感じた。