換気用フードのレビュー
- 用途:
- 倉庫換気扇のフード交換用
元々付いていた換気扇フードがかなり出っ張った形状のもので、D型倉庫の屋根から落ちる雪でもぎ取れていました。
同じ形状の物を購入しても同じ事になるし、取り付けサイズ(縦横長さ)が違うのですが、出っ張りの少ないこの商品を選択しました。
サイズが違う為塞がらない壁側部分は、塩ビ番(モノタロウ注文コード:12010874)を切って、このフードをネジ留めして対応しました。
出っ張りが少ない為、想定通り落雪は掛らずに良い感じです。
塩ビ番で塞いだ分排気面積が小さくなっているとは思いますが、換気扇の排気能力にも影響はないと思っています。
色はシルバーグレーを選びましたが、かなり白いです。
- 用途:
- 換気フードの取り替え
- 対象商品:
- 39293624
築古の家のフードが劣化してバラバラになったので本品に取り替えた。樹脂製なので紫外線による劣化はある程度、仕方がないと思うが耐久性が向上していると良いが。
- 用途:
- 破損部分の交換用
- 対象商品:
- 39293624
設備屋さんは常識かもしれないが、タッピング皿ネジのサイズがM3.5のようで、施工説明がメーカーからも出ていないため、DIYでやるには部材を揃えるにあたり敷居が若干高い。いざネジとコーキングを用意してやってみると作業自体は、①タッピングネジで仮止め ②周囲をコーキングで埋める とそれほど難しくはない。この手の施工動画や解説書が充実していると、間違った施工をすることなく、手軽に修繕作業ができるのではないかと思う。評価が普通だったのは価格が高いことに尽きる。
- 用途:
- スチール物置に取り付け。
- 対象商品:
- 39293624
外置きスチール物置の内部の放熱をする為に側面に穴を開けソーラーファンを設置した。
その外囲いにこの商品を使用してみた。サイズはピッタリで見た目もよく大正解だった。
- 用途:
- 道路に面に幅がない建物
- 対象商品:
- 39293624
いい製品で大変良かったです。いろんな建物があるので厚みの種類うを増やしてほしいです。
助かりました。今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- ガレージ換気口用
- 対象商品:
- 39293624
あまり奥行のない場所への取付用に探していて、付けてはみたが、ワンサイズしかない為、もうワンサイズ大きいのが有ると良い。
- 用途:
- キャンピングカーのエアダクトに使用
- 対象商品:
- 39293633
ハイエースのリヤゲートハイルーフに室内排気とバックカメラ・ウオッチャーノズルのカバーとして加工しました。淵幅が短く外観を損ねず大変満足です。
- 用途:
- 物置の換気口新設
- 対象商品:
- 39293624
アクリル窓を利用し、新たな管機構を設けるのに使用しました。
軽量、何よりも安価なところが良いですね。
商品説明に、使用ネジ、ボルトのサイズ(径)が表示されていればより良いですね。
- 用途:
- 車両の換気用
- 対象商品:
- 39293633
取り付け位置やサイズが限定されていたので色々探したら丁度いいのが見つかった。ジャストサイズだったが、裏側に付けるナスタの角型レジスターの穴位置が微妙に違うのは何故か気になった
- 用途:
- 家の外部リフォーム時
- 対象商品:
- 39293624
以前付いていたものと取り付けピッチが異なり、位置決めや取り付け穴の施工に苦労しました。デザインが良く外観がスッキリしました。
換気扇付きの場合、電源コードがあり格子部を無理やりカットしました。換気扇コードを通す逃し穴があると有難いです。それを除けば安価でとても良かったです。
- 用途:
- 風呂換気扇のカバーとして使用しました
- 対象商品:
- 39293624
既に使用していたカバーの交換用として使用しました。以前取り付けていた木枠にそのまま使用しましたが、取り付けの寸法には注意が必要です。