ミニリレー 4極のレビュー

平均満足度 3.97 (59件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニリレー 4極 モノタロウ
モノタロウ
599 / 税込 659
便利な動作表示LEDランプ付です。別売りのミニリレー端子台とセットでご利用頂けます。 【用途】制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに
59件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ハラエンジニアリング 様2025-11-15
用途:
制御盤製作
対象商品:
40143442

コロナ禍の値上げ前は
在庫があり多少安かったので
50個以上使用しましたが
数回の値上げによって
電材屋でメーカー品を購入した方が
一個当たり100円程度安くなったので
購入やめました

1人が参考にしています
2023-09-20
用途:
制御盤の交換部品として
対象商品:
40143433

角型ソケット式のミニチュアリレーとして使用。
標準で動作表示灯が内臓されていて安価なのが良い。
耐久性は有名他社製と遜色なく、通常用途では十分なパフォーマンスがある。
コイルサージ抑制回路内臓などの特定仕様はラインナップしていないが、一般的に多用する仕様は網羅している。

1人が参考にしています
榮電気管理事務所 様2023-04-13
用途:
数字表示選択用
対象商品:
40143442

超小型で使い勝手が良く収容場所に制限がある場合にとても良いです。

1人が参考にしています
2023-05-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
40143424

全て壊れているものもなく、使用できました。よかったです。

2023-07-05
用途:
制御関係

極稀に不良品がありますので動作チェックは必要です。

2022-08-31
用途:
社内試験装置用
対象商品:
40143433

勝手に某メーカさんの品物と互換品と想定して使用しています
念のため開閉頻度が比較的少ない回路で使用していますが特に問題ありません

1人が参考にしています
有限会社大野繊維 様2022-10-31
用途:
機械の改良
対象商品:
40143433

220Vの商品に110VACのコイルが間違って使われている事があるので、使用する前に確認する方が良い。それも含めてこの値段だとおもっているので、評価は星5です。

3人が参考にしています
2022-07-13
用途:
制御盤製作
対象商品:
40143433

入手しにくい種類のものですが、安価で迅速な発送でした。
接点が少し斜めに当たっているものがありますが、操作回路の電流に限れば今のところ問題はでていません。

南電気工事 様2022-02-25
用途:
交換に
対象商品:
40143433

有名メーカーにひけをとらず、互換もあるのでよく使っています。ランプ付きはうれしいですね

2020-07-16
用途:
工作機械の補修用
対象商品:
40143442

モノタロウブランドの端子台とセットで購入。
品質は特に問題ないようです。
耐久性等についてはまだ分かりません。
安価なので助かります。
また機会があれば購入したいです。

1人が参考にしています
電功 様2020-04-11
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
40143442

使用期間が未だ三ヶ月位なので耐久性は判りませんが正常に動作しています。価格が安いので申し分ないです。

アイデン 様2020-05-16
用途:
防災工事
対象商品:
40143442

通報装置の接点取り出し時使用しました。
特に不具合もなく使用できコスパいいです。

1人が参考にしています
2019-08-23
用途:
シーケンサーの勉強
対象商品:
40143424

シーケンス制御の範囲を拡大していくうえで、リレーの個数を多く使用するのに、メーカー製より安く提供しているし動作ランプが点灯するので動作状況が分かり助かります。

1人が参考にしています
緒方農園 様2019-09-22
用途:
農業用自動開閉器
対象商品:
40143433

リレーonのledが付いてます。外はledの点灯がわかりにくい。高輝度ledだとわかり易くなると思います。リレーソケットは安心のOMRON製を買いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

2019-05-03
用途:
リレーシーケンスの教育用
対象商品:
40143424

安価で信頼性が高いので、安心して教材用に使用できています。
相手が初心者なので、焼き切ってしまっても大丈夫です。

2020-07-20
用途:
制御盤組立
対象商品:
40143442

値段も手頃でいい商品でした。また、購入したいと思います。

荒山プレス 様2022-05-06
用途:
機械本体
対象商品:
40143424

他社より安いけど全然使用していても困ったことは無いですねコスパ最高

2019-01-30
用途:
試作用
対象商品:
40143442

動作も問題無く、他メ-カ-の互換も良く試作用に購入しました。外装の角が取れると取り外しが楽なのですが。

有限会社 岩附電機工業 様2018-11-16
用途:
制御盤組込部品
対象商品:
40143442

安い。互換性は問題ない様だ。併せてソケットも安価で提供して頂けると嬉しい。今回はDCコイルタイプの購入…逆起電力対策ダイオード内蔵タイプが有れば、なお良し。

2018-08-09
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
40143433

試しに買いましたが、安いしダイオードも付いているので文句がありません。次も注文します。