【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒のレビュー

平均満足度 3.96 (25件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド
ノーブランド
1,798 / 税込 1,978
被削性に優れています。 【用途】ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
25件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-01-28
用途:
工作物の素材
対象商品:
39324747

30mm角を購入。実測寸法は29.95mmと29.96mmでした。サンドペーパーでは取り切れない打ち傷が所々にあるので、表面加工は必須です。私は28mmが必要でしたので不具合はありませんでしたが、30mmドンピシャ寸法できれいな表面が必要な方は、1サイズ大きい物を購入して削り出しが必要です。

2023-07-25
用途:
フライスの固定治具作成用
対象商品:
39324844

フライス盤の固定治具作成用クランプを2つ作成しました。材料が快削黄銅なので、切削性がよく、綺麗に作成できました。

2023-02-08
用途:
フライス加工時の被切削材
対象商品:
39324941

フライス盤の固定ジグを削り出しで作るために購入。最近ではロータリーテーブルの固定ジグを制作した。快削黄銅なので切削性が良く、大変気に入っている。

1人が参考にしています
2022-07-21
用途:
ロタリーテーブルの固定用クランプ作成
対象商品:
39324941

ロータリーテーブルの固定用クランプ作成のために購入しました。快削黄銅なので切削性もよく、棒の寸法精度が高かったので、削り代も少なくて済みました。

steelwood 様2022-06-03
用途:
トロフィー用台座

大会用のトロフィー台座として購入しました。
とても満足しています。
切断面はノコ歯は旋盤処理が必要です。

2022-02-18
用途:
手回屋オルゴールに使用
対象商品:
39324381

長さは指定通りです。
もう少し小キズが少なければいいと思います。
磨けば綺麗になります。

2021-09-21
用途:
焼き印製作
対象商品:
39324643

ノーブランドとはありますが全然問題の無い良い素材でした。

名古屋心臓外科コンサルティング 様2020-02-08
用途:
ラジコングライダーのバラスト
対象商品:
39324397

サイズが正確なので、主翼のバラストボックスにピッタリはまりました。1cm角だと、汎用性があり便利です。

2人が参考にしています
2020-03-03
用途:
焼き印
対象商品:
39324546

2センチに切り文字をルーターで彫りハンダゴテに取付焼印としました。きれいな文字が焼けました。

1人が参考にしています
2019-08-26
用途:
ピザ窯のレンガスペーサ(温度が低い箇所)
対象商品:
39324406

加工長さ、磨き等について、高い精度は必要なかったのですが、精度、磨き等、バッチリでした。錆もなく輝いた状態でした。ありがとうございました。

2020-05-02
用途:
ステーショナリー製作
対象商品:
39324494

サイズが色々あったので、モノタロにしました。
何の問題もなく、使っております。

2019-01-09
用途:
焼印制作
対象商品:
39324476

削りやすくいい感じに作業が出来ました。少し表面に汚れがありましたが通常範囲かと思います。

1人が参考にしています
2018-09-18
用途:
焼き印、落款の製作
対象商品:
39324442

加工しやすい材料でした。両端の切断面はカットしたままの状態です。
角棒はカット面以外が使用できますが、丸棒はカット面が必要なので注意が必要です。

1人が参考にしています
2022-09-20
用途:
習字の文鎮として
対象商品:
39324354

10cm×10cm、長さ20cmの角材かと思って…たぶんボーっとしてたのかもしれません(笑)間違いました。
たので、習字をしてる方か誰かにプレゼントしようかとおもいます。

2019-04-15
用途:
もっと細いサイズを取り扱って欲しい。
対象商品:
39324345

小物の加工用により多様なサイズを販売して欲しいと感じます。4~7mm程度の品揃えもあると助かります。

2018-03-24
用途:
焼印作成
対象商品:
39324442

大型ホームセンターでも滅多に取り扱っていませんし、そもそも安いのが魅力的です。サイズも選べて文句無しです。

2019-01-24
用途:
模型グライダーのバラスト
対象商品:
39324354

当初13mmが納入されましたが翌営業日には対応され130mmが来ました。バラツキは感じられず少々面取りを行い、使用する準備を行いました。

2016-12-14
用途:
治具作製
対象商品:
39324345

品揃えが多いので助かります。売っているところが限られているので。

2017-08-11
用途:
治具作成
対象商品:
39324546

探す手間が省けてとても助かっております。問題なく使用できます。

株式会社入来建設 様2017-07-05
用途:
趣味の工作
対象商品:
39324844

思ったより早く届いて満足です。品質も問題なく満足です。