ダイヤドリル(六角軸)のレビュー

平均満足度 4.48 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業
3,898 / 税込 4,288
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。 【用途】タイル、石材、陶器。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-23
用途:
硬質タイルの孔あけ

ちゃんとジェルやワックスを使っていれば5発は十分空けられました。もう少し長持ちしそうです。

有限会社オカド 様2023-10-11
用途:
タイルのアナ空け
対象商品:
39386094

今まで様々なドリルビットを使いましたが
このビットは負荷が無くとても簡単に
タイルにアナがあきますが
4カ所ほど穴をあけたら切れ味が.........

5人が参考にしています
2022-09-27
用途:
大理石の穴開け
対象商品:
39386076

コンクリート用などいろいろなビットを試して、最終的に大理石専用のこちらの商品にたどり着きました。紙コップに入れた水で先端を冷やしながら、壁の大理石に無事に6個の穴をあけ、手すりを設置することができました。じわじわ進めるので時間はかかりましたが、仕上がりに満足しています。

1人が参考にしています
2022-05-27
用途:
コンビニ等の外部タイルにアンカーを打ち込むための下穴用に使用する。
対象商品:
39386033

アンカーを打ち込む際も、取り外す際もタイルにきれいな穴が空き大変助かっています。
改善点としては、20MMを主に使用していますが、18MMの大きさがあればさらに便利となります。
一回の作業でアンカー穴を4本分下穴をあけていますが、途中で寿命が来て次の穴に使用できなくなるのが怖くて、今回は予備に購入をしました。
陶器タイル15MMぐらいの厚さですが、タイルに穴が空いたら残りはコンクリートにドリルで穴をあけます。目安として回数が分かれば、非常に助かります。
作業場が、県内一円に出向き行っていますので、当日購入が不可能のためです。

1人が参考にしています
2022-06-14
用途:
穴あけ
対象商品:
39386024

金額の割に使えると思います。別サイズについてはわかりません。

1人が参考にしています
2021-07-25
用途:
タイルへの穴開け
対象商品:
39386103

初めての挑戦でしたが、ぶっつけ本番でも問題無く作業できました。
穴開けの位置ずれが少ないように、補助ガイドを作れば簡単にできました。
補助ガイドはリーマでの加工で、うまくいきました。

1人が参考にしています
有限会社イタミ・アート 様2021-05-19
用途:
磁気タイルの穴あけ
対象商品:
39386076

耐久性、使用感等最高でした。他メーカーも使用してみましたが、
三京以外は考えられない。
5mmより小さいサイズがあればありがたいです。

1人が参考にしています
2021-04-30
用途:
看板設置工事の穴あけ
対象商品:
39386076

施工が捗り助かります。もう少し安価になれば、なお助かりますがです。ホームセンターで売られて要るところも限られているのでこちらで購入しています。

1人が参考にしています
2020-09-02
用途:
タイル穴あけ時
対象商品:
39386006

浴室のタイルにらくらく綺麗に穴を開ける事が出来て満足です。

1人が参考にしています
北日本放送株式会社 様2020-04-22
用途:
浴室に手すりを取り付け
対象商品:
39386085

磁器タイルの端の方(平面でないところ)にも、狙い通りに切削できた。

1人が参考にしています
2019-10-15
用途:
陶器の底に穴開け
対象商品:
39386076

初めて大きな陶器の底に穴を開けました。排水管接続の為。
最初は慣れなくて手こずりましたが慣れてきたら何も問題なく開けられました。もっと径の大きいのを買えば良かったと思ってます。

2019-10-01
用途:
浴室タイル穴あけ
対象商品:
39386006

タイル面だけくりぬいてから本穴あける際に使用してます。熱を持たせないようにマメに水につけて使えばほんと長持ちします。

2019-09-11
用途:
陶器の金魚鉢の穴あけ
対象商品:
39386076

庭に置いている「金魚鉢」、雨の時水が溢れて金魚が出そうで心配でした。これで綺麗に穴が空けれたので安心です。電動ドリルにつけて、女の私でも簡単にできました。

2019-11-08
用途:
タイルに穴を開ける際使用する。
対象商品:
39386103

玄関タイルにアンカー止めをする際予めタイルに穴を開けておけばヒビや割れのリスクを避けられます(^^♪

2019-01-26
用途:
磁器タイル穴あけ
対象商品:
39386085

磁器タイルも割れずに楽々です。
インンパクトでも楽々でした。

2018-12-05
用途:
タイル工事
対象商品:
39386076

ドリルでは空きにくい箇所でしたが
綺麗にあけることができました

2018-10-16
用途:
リフォーム時
対象商品:
39386076

リーズナブルな価格にもかかわらず機能性には全く問題ありません。
おすすめの商品です。

2018-07-03
用途:
タイルの穴あけ
対象商品:
39386076

心配していたセンター穴詰まりもなく満足でした。現在21穴(9mm)で快調で穴あけ中、タイルドリルが9穴でチップ研直しで歴然の差でした。

1人が参考にしています
MY企画 様2023-12-09
用途:
壁半磁器タイル穴あけ
対象商品:
39386103

壁タイルの孔あけの為に購入。ドリルを当てて回転させるとタイルを滑って位置が決まらない。8mmという大きめの孔あけなのでこのおおきさであればガイドを用いて固定させないと単独使用では難しいと思います。

1人が参考にしています
2018-03-12
用途:
タイル張替時
対象商品:
39386033

硬質の磁器質タイルの穴あけに使用しました。きれいに穴をあけることができました。1か所だけつかいましたが数か所は無理かなという感じです。耐久性がもう少しあればなおよいですが満足のいく商品でした。