アーバーのレビュー

平均満足度 2.62 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アーバー BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)
1,298 / 税込 1,428
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
TAI-AN 様2021-11-05
用途:
ケーブル孔取り付け
対象商品:
39386155

ステンレス2ミリ板の穴あけで使用。アーバーは軸の若干のブレはあるが そこまで精度を期待してないので問題なく使用。他のサイズのホルソーに簡単な脱着できるのが便利なところ。耐久性は使いはじめでわからないが期待はしている。可もなく不可もないので評価は普通にしました。

1人が参考にしています
2018-05-30
用途:
木工の穴あけ作業
対象商品:
39386146

当製品はバーコのバイメタルホルソーとセットで使用する。また、バイメタルホルソーの品ぞろえも多い。ホールソーは一般に高額だが、バイメタルホルソーを交換することで比較的安価にいろいろな口径をそろえることが出来て便利だと思います。

1人が参考にしています
株式会社TOSHI電設工房 様2018-04-23
用途:
穴あけ作業時
対象商品:
39386173

コストパホーマンスは大変良いです。
使い勝手もいいです。

1人が参考にしています
合資会社丸三電器 様2016-08-16
用途:
エアコン工事
対象商品:
39386173

このタイプのシャンクは初めて購入しました。
ホルソーの交換もスライドするだけで簡単に出来るようで
良いと思います。ただ他の方のレビューにもありますが
埋め込みの六角ネジが振動で外れないように注意が必要かも・・・

1人が参考にしています
ZERO 様2020-10-29
用途:
洗面台穴あけ
対象商品:
39386155

いつの間にか、ストッパーのバネが無くなっていている。
使用前に、緩みドメ処理した方がいいです。

1人が参考にしています
2020-05-18
用途:
デッキの穴あけ
対象商品:
39386173

ホールソーとアタッチメントに遊びができてしまうのでそこは改善してほしい

1人が参考にしています
玉成建設 様2015-11-08
用途:
木工作業の穴あけ
対象商品:
39386146

既に持っているUSA製と少し構造が違うが、汎用性は十分満足。
商品説明ではロックホールの間の距離などサイズを詳しく記載してほしい。
既に持っているものと重複した。

株式会社はざま牧場 様2020-07-18
用途:
ボッシュのSDSドリルにて使用
対象商品:
39386173

この製品はホルソーと組み合わせて使用するが、穴あけ時の振動等で機構が簡単に破損してしまう。特に径の大きいホルソーには全く使い物にならない。よくこんな物を製品化したのもだと思う。

6人が参考にしています
2019-12-12
用途:
バイメタルホールソー用に
対象商品:
39386137

ホームセンターブランドのバイメタルホールソーのセンタードリルは振れが大きいので、メーカー品なら良いかと思ったら殆ど変わらずセンタードリルの振れがあり、改善とはいきませんでした。
今後は自作でアーバーを作り、振れを0.1mm位に抑える様にするつもりです。

2013-01-08
用途:
外壁穴あけ
対象商品:
39386146

構造合板とガルバ二ウム鋼板どちらにも使えました。

1人が参考にしています
2019-09-19
用途:
壁の穴あけ
対象商品:
39386146

φ70の刃にセットして、室内壁を開口していたら、違和感・・
見れば、空回り防止の2つの突起が、飛んで無くなっている。
届いて最初の使用でコレでは、刃物損料的には赤字です。
強度無さ過ぎで、唖然とした。
直径別に刃物は5個買ったのに、この先どうしようか凹んでいる。

2人が参考にしています
2018-09-10
用途:
木工の穴あけ
対象商品:
39386173

最初の購入の品はホルソークイック固定のネジが飛まして交換対応して頂きましたて以後は使用のたび六角レンチで締め付け緩めて使用していましたが、今度はセンター切が折れまして 正確な使用回数は不明ですが多分20回は使用してませんが センター切のみの販売無くて再度購入しました、今度は何回使用できるかな---、ホルソーは木材では良く切れますのに アーバーはもう一つかな。

2人が参考にしています
有限会社エフシーサービス 様2018-08-25
用途:
木材への穴開け作業が主
対象商品:
39386155

スライド用のホーローネジが、あっという間に緩み無くなる。
締め込むと金具がスライドしなくなるので商品が到着した段階でホーローネジをロックタイト等で固定する事が必要です。
その他は、切れ味も良いし使い勝手は良い。

2018-05-08
用途:
金属サイディングの穴あけ
対象商品:
39386173

ほかの方が書かれているとおり、穴あけ中にセンタードリルが緩んで落ちてしまいます。接着剤で付けたら良いのかな?特にクラッチや振動が出るとすぐに外れてしまいます。

2018-04-24
用途:
壁の穴あけ その2
対象商品:
39386155

重要なことを書きそびれたので、追加します。65mmのホルソーの歯とセンタードリルの先端がツライチなので、穴あけ位置がずれてしまう完全な欠陥商品です。少なくともセンタードリルの先端が5mm以上は出ていて欲しい。私が購入した個体のみ、センタードリルが短い不良品だったのかも知りないが…

2018-06-26
用途:
配管を通すための穴あけ加工
対象商品:
39386146

センターキリ落ちます、キリだけ買えればいいのにね!

2018-04-24
用途:
壁の穴あけ
対象商品:
39386155

石膏ボードにエアコン配管の穴あけ時に使用。3分も経たないうちに、センタードリルが抜け、加えて、クイック固定のイモねじが外れてアーバーとホルソーがガッチリ組み付いてしまった。説明書は日本語が無いので、使用初めに留意すべきこともわからず、日本語の取扱説明書を添付するのは、販売店の義務だと思う。ホルソーがもったいないので、クイックではないアーバーを再度購入しようと考えているが、ホルソーの切れ味は良い方ではないので、個人的には別の商品をお勧めします。正直、買わなければ良かった…

1人が参考にしています
OCT 様2016-07-27
用途:
docomoアンテナ工事
対象商品:
39386182

センタードリルと他の部品を別々に販売してほしい。
と言うのも一番最初にこの商品を使ったときにセンタードリルの刃が壁の中に落ちてしまい紛失したので、替刃の予備がほしいです

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-05-28
用途:
配管時壁開口
対象商品:
39386173

可動部を止めているイモねじが作業時の振動で外れ スプリング、ボールが飛んでいきました。ビニールテープで補修して使ってます。この部分がないとコアを外す時に苦労します。イモねじが外れない工夫が欲しいところです。

2018-03-25
用途:
配電盤等の鉄箱への穴あけ
対象商品:
39386137

センタードリルの貫通後、ホールソーが食い付いた瞬間から芯がブレだして上手く切削できない。確認するとセンタードリルが曲がってしまっていた。折れるのならまだわかるが、曲がるドリルなんて、材質なんなの?これ。一個めの穴あけ作業でこのありさまで、がっかりでした。