平タガネのレビュー

平均満足度 4.62 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
平タガネ TRUSCO
TRUSCO
449 / 税込 494
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。 【用途】薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-28
用途:
石のカット

農業用道路に敷く石の加工に使いました。
切れもいいようで耐久性も期待しています。

2022-12-26
用途:
鉄板ハツリ
対象商品:
39428532

タガネはサイズが多数あるためひとつを買ってすべてを網羅しようと思うとなかなかフィッティングが合いません.なのでコストはかかってしまうがそれぞれの目的に合ったサイズをバラで集める方が結果的に効率的になります.しっかり用途に合わせた寸法のものを使うことをお勧めします.精神的には満足です.

2020-07-11
用途:
庭に残置されたセメント地の取り外し
対象商品:
39428575

予想した通り、ハンマーで打ち込むと、薄い部分のセメント地を剥がすことが出来ました。地面に深めに施工されたセメント地は剥がせませんでした。どうやって取るか思案中。

1人が参考にしています
M's craft 様2019-06-14
用途:
薪割り
対象商品:
39428575

今回は焚火の薪割り用に購入。
軽装備なので斧は邪魔になるのでタガネで薪を割ります。
太さもしっかりしていて活躍しそうです。

1人が参考にしています
2019-06-17
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39428557

機械のメンテナンスの為購入
まだ1回しか使用してないので星は4にしましたが
耐久性がわかりません。
しかし金額が安いので購入を考えてる方は、お気に入りに入れ
金額の調整にはとてもおすすめです。

2019-04-07
用途:
オートバイの整備
対象商品:
39428541

ドリブンスプロケットの回り止めを戻したりブレーキディスクのナメたボルトに切れ込みを入れるために購入しましたが問題ありませんでした

ニューステージ株式会社 様2020-10-30
用途:
コンクリートと石の接着部分の剥離
対象商品:
39428566

頭が少しへこんだので、申し越し太いほうが良かったかも。

1人が参考にしています
黒木建設株式会社 様2019-05-07
用途:
庭に
対象商品:
39428532

大きめの石を割るのに使用、もう少し大きめが使いやすかった

2017-07-15
用途:
車両整備用
対象商品:
39428566

ホームセンターで買うより安くてよかったです。物もしっかりしてます。

2017-02-26
用途:
機械分解
対象商品:
39428532

使い方が乱暴なのか先が折れてしまいます。
非常にコストパフォーマンスに優れます。
リピートオーダーするつもりです。

2017-08-17
用途:
メンテナンス
対象商品:
39428532

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

エラン企画 様2015-09-07
用途:
鉱物収集
対象商品:
39428532

サイズ・重量共に使い易く、手頃です。耐久性にも問題ありません。気に入っています。商品としては2回目の購入になりました。

2015-01-31
用途:
庭石の解体
対象商品:
39428575

庭石をハンマードリルで穴をあけ、せり矢で割っていますが、庭石が地中深く埋まっていると、石にひびが入っても全く割れず、せり矢も抜けなくなってしまう事もあります。そんな時、この平タガネを石のひびに打ち込むと割れ目が少し広がり、抜けなかったせり矢も抜け、さらに金テコで割れた石をこじって、石を分離させることができます。
この平タガネは、硬質石材に対して、はつりノミとしては無理かもしれませんが、くさび用としては結構使える製品だと思います。

3人が参考にしています