ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー

平均満足度 4.59 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498 / 税込 8,248
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 【用途】開戸用。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-22
用途:
ドアクローザーのオイル漏れのための交換

寸法が細かく表示されていたので交換が楽に短時間で出来ました。

2024-03-28
用途:
ドアクローザー交換
対象商品:
05583664

40年使用したドアクローザー、オイルが漏れてきたので交換。ドアのビスの穴も前のクローザーと同じで交換はポンズケ。コスパ最高!

1人が参考にしています
横浜冷凍株式会社 様2022-03-04
用途:
アルミドアの開閉に使用
対象商品:
49058082

取付が簡単でよい。油圧状態が見れて不良が近づいている判断材料があれまとても良い。

2022-03-01
用途:
自社の修繕機会に
対象商品:
89715281

外注で依頼すると費用がかさむところ、商品の入手が可能だったため、自力で修繕が行え、結果、費用削減ができたことに感謝します。

1人が参考にしています
2022-02-24
用途:
工場の扉用
対象商品:
39455141

壊れてしまったので、新しく購入しました。今のところ、とてもいい感じです。

2021-06-10
用途:
事務所の出入り口のドアーに使用
対象商品:
05583673

寸法が全く同じな為、簡単に交換することができました。

鹿児島県漁業協同組合 様2021-04-29
用途:
トイレドアー補修
対象商品:
40980676

安心して交換できました。添付のマニアルも説明が行き届いていて、初心者にも分かり易かったです。

2020-12-04
用途:
ドアクローザー故障箇所の交換
対象商品:
40980676

説明書のとおりの手順にて簡単に交換作業が出来ました。アームセットのジョイントネジを外して分離する際、ネジが固く止まっていたので、プラスドライバーでは外れず、電動ドリルで外した。電動ドリルが無い場合を想定し、もう少し軽く止まっている方が扱いやすいと思います。

2020-10-02
用途:
トイレ開閉用
対象商品:
49058082

新しいものに交換後開閉の音も静かになり100%問題ありません。

合資会社 牧農園 様2019-11-30
用途:
NHNドアクローザーNo.52の取り替え
対象商品:
49058082

事務所のドアーに付いていたNHNドアクローザーNo.52が油漏れしてしまったので、
交換用に購入した。ネットで調べたら、このドアクローサーがサイズ的に合うと
いうことで購入。
本体のねじ穴は全く同じ。ねじも同じ。ただ、段付きステーのねじ穴が違うので
今まで付いていたステーと調整ねじ棒を使った。古いNHKの調整ねじ棒がそのまま
新しいクローザーのねじ棒と同じで使うことが出来た。
クローサー本体が新しくなったので、ドアの開閉がスムーズになった。

6人が参考にしています
2020-03-09
用途:
故障したものの交換
対象商品:
40980676

故障したものの交換をするのに買いました。特に問題なく使えていますが、仕様が少し変わっていました。

2019-01-04
用途:
問題なく取付出来ました。
対象商品:
39455141

元々、NEW STARのドアクローザーでしたので、サイズもぴったりで、取付は簡単でした。メーカー品ですので、問題なく使用出来ています。

2019-07-10
用途:
ドア
対象商品:
39455141

問題なく使用できております。取付説明書も丁寧でした。

株式会社 三田工務店 様2019-07-12
用途:
建具のメンテナンス、塗装作業に伴い
対象商品:
05583813

木建具用のビスが封入されていなかったので、入れてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

オート・クリニック・マサ 様2021-01-05
用途:
玄関ドアに使用
対象商品:
49058082

本体からのオイル漏れで交換しました。本体は同じでしたが腕の取り付け部分が違っていたので加工して付け替えました。取り付け部分が同じ商品を探しきれなかったので(本体の型式がわからなかった)ので本体の寸法のみで取り寄せました。

2018-03-24
用途:
旧NHNドアクローザーNo.52の置き換え
対象商品:
05583664

旧NHN(ニッカナ)No.52の置き換えに使用しました。
古いYKKのドアで、プレートがドア内部にあり、新規の穴あけは難しそうです。そのため既存の穴を再利用することにしました。またブラケットのネジ間隔が70mm・48mmと特殊です。
写真で診断してくれる某ドアクローザのサイトに問い合わせをしましたが、「置き換え不可」と言われてしまいました。
それでも、図面等を検討し、本機で置き換え可能だと考えました。結果、できました。
ブラケットとリンクは古いものを再利用しました。錆をとって再塗装しました。
以前よりも静かにスムーズに閉まっており、たいへん満足しています。

2人が参考にしています
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様2019-06-22
用途:
既設ドアクローザーの交換用
対象商品:
40980676

ドアクローザーのストップ機構で動作不良が発生。交換品を購入しましたが,特に問題ありません。

2018-02-02
用途:
改修工事
対象商品:
39455141

商品に問題はありません。値段も安く満足してます。しかし、商品画像が実際の商品写真では無いものが掲載されてます。非常にまぎわらしく、商品確認に手間取りました。担当者は商品知識をもっとつけるべき。

モスバーガー弘前城東店 様2017-12-05
用途:
老朽化による交換
対象商品:
05583813

老朽化し、ドアクローザーの交換が必要でしたが、同じメーカー、同じ形、色があったので、取寄せ、自分で簡単に交換できました。
20年前以上の部品でしたが、同じものだったので、穴あけせずに取付ける事が出来て助かりました。

2017-11-18
用途:
油漏れにて交換
対象商品:
49058082

商品は全く問題なく取り付け、使用出来ています。問題は寸法表がストップ有り無しが混在していて間違えてしまいました。ちょっと工夫をお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。