ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
【用途】開戸用。
2018-08-21
- 用途:
- ドアの取付時に使用
- 対象商品:
- 39455141
NEWSTARの製品は昔から官公庁等で使用されていて、今でも安心して取付できるドアクローザーです。今回、金物の問屋さんから仕入れる予定でしたが、納期が間に合わず、モノタロウさんで注文したところ、たまたまカテゴリー特価で問屋さんより安く買えて、しかも納期に間に合って助かりました。ただ、WEBの代表画像がストップがついていない商品の画像になっていたので、注文時に一瞬ためらいましたが、(ストップ付)と題名にはあって、商品のバラバラで部品を写している写真はストップ付きだった為、注文しました。ストップ無は、P-81~86で、ストップ付きになると同じ80シリーズでも3桁でP-181~184となります。バリエーションが違うので、ストップ付きの代表画像にストップ無を表示するのは、紛らわしいのでやめてほしいです。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2016-06-29
- 用途:
- ドアークローザーが不調のため交換
- 対象商品:
- 39455141
説明書が解かりやすくスムーズに取り付けができました、ドアーの閉まりの調整も簡単にでき、納得した作業ができ大変満足しています。
2016-09-29
- 用途:
- マンションリフォーム時のクローザー交換
- 対象商品:
- 05583813
ニュースターの商品はしっかりしていましたが、ビスの径が6ミリから5ミリ変更になっていたり、本体の寸法とビスのピッチ・アームを取付けるドア枠のビスピッチ、アームの長さをしっかり計って取り寄せないと取り付かないので、注意を要します。今回はP-183の本体にP-184のアームセットが付いていたので、メーカーに確認したりと大変な思いをしました。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
株式会社吉田製作所 様2015-02-24
- 用途:
- ドアの修理
- 対象商品:
- 49058082
経年の使用で駄目になったドアの修理に交換部品としてそのまま使用できて、サイズ違いも含めこれまでに数個購入しています。