サンダポリッシャーのレビュー
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
【用途】木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
2020-04-03
- 用途:
- 車両の磨き補修など
- 対象商品:
- 39466174
エアーダブルアクションサンダーが壊れたので今回は電動を選んでみました。色んなサイトで調べているとお手頃なうえに素人が使うには十分な性能と信頼のメーカーと言うことなので購入を決めました。
性能は素人なので他の商品とは比較出来ませんが使用感は良いと思いました。ただ1点コードが短いのでトラックなど脚立に乗って作業すると延長コードの繋ぎ目が宙に浮いてしまうので5mのコード仕様も選べる様にして欲しいです。
8人が参考にしています
有限会社藤色 様2017-01-06
- 用途:
- 150番~180番円形サンドでの研磨に使用しています。
- 対象商品:
- 39466174
平面研磨は問題ありません。2台目の機材として同じ物を選びました。
3人が参考にしています
有限会社鈴木 様2016-11-01
- 用途:
- バイクのワックス掛け用に
- 対象商品:
- 39466174
バイクに使うには面積が少ないですが(125㏄と250㏄のスクーターです)
125㏄にまず使いましたが7割くらいの面は使用できた感じです。
付属のスポンジに固形ワックスを付けて磨いてみましたが意外と
スポンジが汚れていました。(もちろん洗車後です)
機械で擦りこんでるので汚れも落ちたんでしょうね。
拭き取りは羊毛バフでふき取ったらだいぶ艶が出ました。
バイクには必要ないかなと思いましたがあると便利です。
本体が重いので垂直面は片手で作業すると結構重いですね。
サンダーとして使うのを考えたらこのくらい重量が必要なんでしょうけど。
ワックス掛けだけなので3千円ほどの物でもいいかなと思いましたが
こちらを選んで正解でした。
パッドは125㎜を使いましたが、今度はやや大きめの150㎜を使って
使用してみようと思います。
狭い部分にも多少はパッドが入りもう少し使えると思いますので。
6人が参考にしています