15A延長コードのレビュー
- 用途:
- 現場作業
現場の電熱器で使用するため15A容量の電線が必要でした。2m㎡とは思えないほど電線は柔らかく使いやすいです。
- 用途:
- 店舗内の延長ケーブルとして
しっかりした作りで、普通に使う分には問題なく、コストパフォーマンスは良いと思います。
- 用途:
- サーキュレーターの移動に
- 対象商品:
- 39471214
電化製品付属の配線が少しだけ足りず置きたいところまで届かなかったサーキュレーターに使用。長さもバッチリで快適に過ごせて大満足。
- 用途:
- 玄関外にセンサーライトを付けるために
- 対象商品:
- 39471223
室内用ですが、玄関の外にセンサーライトを付けるために購入しました。
延長コードは4メートルはなかなか無いです。
照明のコンセントも防水の丸型ではないので、防水の延長コンセントを買っても
意味がない、というより受けになるので逆に水が入るし、1メートル以上余るし、
長さもコンセント形状も合うこちらの方が良いです。
接続して最後にコンセントに黒のコーキングをしました。
- 用途:
- スポットクーラーの延長コードとして
- 対象商品:
- 39471214
本来なら延長コードを使用しない方がいいのかもしれませんが、クーラの専用電源コンセントまで届かず、こちらを購入しました。
他の物よりも線が太く、定格15Aということで選びましたが、今のところ問題なく使えています。
- 用途:
- 納戸分電盤までの延長コード
- 対象商品:
- 39471232
納戸まで外コンセントから増設分電盤(39201163)までのケーブルに使用しました。
イレギュラーな使い方ですが、屋外コンセントに2プラグ入れて、
20Aブレーカ形漏電遮断器(50195162)を追加で購入して(#メインブレーカー無、20Aの2個ブレーカー付きだったので)分電盤側で皮むきして1つにまとめてつないでいます。
6メートルというのがいい長さでした。
芯線は黒と白にちゃんと分けていましたので、剥いても間違いがありません。私にとっては少し柔らかすぎでした。
- 用途:
- 屋外機器への給電に使用
- 対象商品:
- 39471205
電線容量が15Aあるので、大きな機器にも使えて便利です。
巻き取り式でないので、線からの発熱に気を使う必要がありません。
- 用途:
- 業務用機器の延長コード
- 対象商品:
- 39471205
VCTFK
柔軟性がある銅線をビニル絶縁体で覆い、ビニルシースで外側を被服
家庭用・業務用の延長コードに使用
ビニルキャブタイヤ長円形コード
屋内使用限定(水禁忌)温度:60℃まで使用可
感想:ソフトではないが、ある程度の柔らかさがある
束ねての使用は火災の原因になると表示されている
小さく巻いたりするには少し難がありそうです
2.0sqは重いですが、当たり前だと思いたい
- 用途:
- 電動工具の使用
- 対象商品:
- 39471205
15アンペアまで使用できて、10mのコードがこの価格であれば、十分です。コード素材も硬すぎることなく、使いやすいです。価格を考えても、非常にお買い得でした。
- 用途:
- 屋外での電動工具の電源延長に。
- 対象商品:
- 39471223
10Mや30M(リール式)モノは持ってますが、使用時はほとんど長すぎて邪魔。
でもこの商品はちょうどいい長さの上に、電線が2.0mm2×2芯なので余裕で安心です。
- 用途:
- 1馬力エアーコンプレッサーを稼働させる為
- 対象商品:
- 39471205
納屋にエアーコンプレッサーを設置し、本延長コードにて稼働させたが問題なく運転できている。都度付け外しするので対候性も気にしない。
- 用途:
- 延長コード
- 対象商品:
- 39471214
太い延長コードの2mはモノタロウでこの商品しかなく
他に選択肢がありませんでした。
これで1口でなく3口だったら最高文句なしだったです。
- 用途:
- 溶接機の延長コードに使用
- 対象商品:
- 39471205
あまり他で売ってないとの言葉につられて購入しましたが ホームセンターにさらに太めで価格の安いコードを発見してちょっとガッカリ。15Aかなりありました。
- 用途:
- 半自動溶接機の延長コードとして
- 対象商品:
- 39471232
半自動溶接機の延長コードとして使っていますが調子良いです。安心のトラスコで日本製でした。
今の世の中、部品から製造まで日本製ということはありえない気がしますが 完全なる中国製より良いと思います。