オートエアーリールのレビュー

平均満足度 3.91 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オートエアーリール TRUSCO
TRUSCO
14,980 / 税込 16,478
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。 【用途】工場や自動車工場などに最適。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-04-21
用途:
任意の場所でのエアーホースの出し入れ
対象商品:
39492957

動きがスムーズでよかった。

1人が参考にしています
2015-02-13
用途:
整備作業
対象商品:
39492966

たまにロックの掛りが悪いが、細部の気遣いなどこの価格なら充分

2014-10-22
用途:
自動車整備
対象商品:
39492957

他に使っている三協のリールより使いやすいです。使い始めたばかりなので耐久性などわかりませんがもう1台買おうと思っています。

2015-07-29
用途:
清掃
対象商品:
39492957

安い割に良く問題なし お買い得かも

有限会社 福二丸 様2019-08-30
用途:
高い割には

高いわりには最後の方の巻取り1mくらいが悪く、次は別のを試してみようかなとおもいます。とりあえず12mはいらないので少しカットしようかと。

1人が参考にしています
2016-07-31
用途:
機械の修理
対象商品:
39492966

ケースの色が選べなかった、、。

1人が参考にしています
2019-06-28
用途:
自動車整備
対象商品:
39492957

使用開始から約4年でエア漏れ。ホース根本差込口のプラスチック部分にクラックが入ってました。
構造上すこし弱いかも。

1人が参考にしています
ホンダドリーム松山 (株アベホンダ) 様2016-07-25
用途:
車両メンテナンス
対象商品:
39492966

数台購入したがすぐに数メートル巻き込み不良絶対に最後の1.5mは格納出来ない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

オートテック 様2015-08-21
用途:
自動車整備
対象商品:
39492966

ホースのねじれが もう少し 少なければ良いのだが

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2016-05-26
用途:
ピット作業時
対象商品:
39492957

ホースが硬くて非常に使いにくい!
違うものに買い替えようと思っている

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2016-01-03
用途:
整備工場での空気圧調整等
対象商品:
39492957

2014年12月に購入しましたが、1年少々の使用でホースがロックしなくなってしまいました。
耐久性が悪いのか、たまたまなのかわかりませんがガッカリしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

山本舘 様2014-04-10
用途:
車 トラクター エアーエレメント 清掃 タイヤ空気入れ
対象商品:
39492957

首が振れるので広い範囲で使いやすい。
リールになっているのでホースが邪魔にならず、またエアーホースは絡みやすいので作業場がすっきりします。
取り付け部がいろいろあるのでボルトだけでなくワイヤーとかで取り付けもできるようになればいい。

1人が参考にしています
鳴門 岡田ボデー 様2014-07-09
用途:
自動車内装に関わる作業全般
対象商品:
39492957

実に静かです。
内装業のため室内での作業なので、大変重宝しています。

2014-09-12
用途:
工場でのエアツール使用しての作業時
対象商品:
39492966

工場に設置されている15年前のエアホースリールのホースが2度目のパンクで使用できず、ホースの交換を依頼したものの「お客様のは古くて対応できません」との事だったので仕方なくホース交換ぐらいの価格で買えるものということで購入しました。
安いから期待はしてませんが本体や取付金具の強度に不安を感じますし、ホース自体も耐久性に不安がありますが使用してみないと解かりません。
使用した感想の結果は5年後ぐらいに解かると思います。
今現在、言える事は「お値打ち」と言うことだけです。

有限会社宮嶋自動車 様2015-06-03
用途:
安く物が良ければ購入します. 自動車整備で使用
対象商品:
39492966

当ホームページで購入しましたがホースの長さが分からなかった商品届いたが短かった

MonotaROからの回答

ホース長さは9mとなります。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

2014-11-21
用途:
車両の整備。
対象商品:
39492957

値段も手ごろでとても扱いやすい商品です。

カービューティープロ ヒオキ 様2013-11-20
用途:
得意先での作業時の延長ホースとして使用
対象商品:
39492957

通常使用時なら全く問題にはならない事だが、壁から直出しのジョイントに接続する為、接続側(短いホース)が2mぐらい欲しいところ。 出張作業用として持運びするので本体ケースが軽くて有難い。 ホースのみだとかさ張るのでオートリールを購入して正解! 出張先のホースがオレンジなので敢えてこのブルーを購入したのも大正解!!  頻繁に使用するので耐久性に期待したい。 出張作業用の専用オートリールが安価であれば売れるんじゃないかな~?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

okwood 様2013-05-27
用途:
木工の作業
対象商品:
39492966

品物は他の製品に比べて安いですが使用感は全く問題ないです。引き込みのばねも強く簡単にホースを巻き取ってくれます。取り付け用にアンカーボルトが入っていましたが私は足場板に8mmボルトで取り付けたので使いませんでした。

1人が参考にしています
2014-05-06
用途:
エアツール使用時
対象商品:
39492957

値段が安くホースが長いので使いやすいです、二年程屋外で使用していますが特に問題は感じられません。
ホースが汚れてくると巻き取り不良をおこしますが、汚れを取りホースにシリコンスプレーを吹いてやると滑らかに巻き取るようになります。

2013-12-03
用途:
工場内のエアー工具使用時
対象商品:
39492957

取付けが簡単。