ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)のレビュー

平均満足度 4.79 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO
TRUSCO
199 / 税込 219
力が入りやすいロングタイプです。
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-09
用途:
機器のメンテナンス

バラで購入できるのがうれしいです。
品質も通常使いなので問題なしです。

2024-12-27
用途:
船舶の修理に

セット物は10mmまでしかない物が多く、12mmと14mmを購入しました。
現場作業で酷使しますが、かなりしっかりとした造りで、問題無さそうです。
消耗品ですので、それなりに耐久性があればリピートします。

2022-08-29
用途:
マフラー交換・フロントフォークメンテナンス時
対象商品:
39521632

力が入りやすく剛性があるので使いやすいです。セットで買うよりも、必要なサイズだけ買う方が経済的です。

2021-09-18
用途:
バイク、車メンテナンス用に
対象商品:
39521544

バイク、車メンテナンス用に購入しました。
近くのホームセンターには12ミリのロングは売ってなくてモノタロウさんで購入しました。
いつも安くて助かります。

2020-12-26
用途:
組み立て作業
対象商品:
39521596

バラのボールポイントレンチが欲しかったので購入しました。一般的なボールポイントレンチですが、バラでサイズを選べてすぐ配達されるので助かりました。

近藤マリンサービス 様2020-10-25
用途:
ボート整備用に
対象商品:
39521562

モノタロウブランドのロングタイプも購入して、耐久性比べです。
信頼のTRUSCOか または安価なモノタロウか・・

1人が参考にしています
2018-01-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
39521535

普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします。

2017-09-07
用途:
金型の組み立て
対象商品:
39521596

ロングタイプを 初めて使用したのですが少ない力で絞められてとても満足しています

株式会社勉強堂 様2017-05-19
用途:
防音室解体
対象商品:
39521641

ヤマハの防音室解体の際に必要工具でした。ホ-ムセンタ-などには、7mmが無くネットで購入いたしました。

2016-08-10
用途:
ピローやスプロケットのムシネジの締め付け等。
対象商品:
39521587

ボールポイントの頭が割れたので買い足しです、セット物を買っていましたので同じ銘柄の物を購入しました。こうして一本ずつでも買えるのでありがたい限りです。

2017-04-09
用途:
車のメンテナンス用に
対象商品:
39521535

しっかりした作りです。強度も有りそうです。何の問題も有りません。

2017-03-19
用途:
整備
対象商品:
39521632

ホームセンターは比較的高いのでついでの購入がいいです。

2016-11-15
用途:
ドリルセット冶具の取り付けに使用
対象商品:
39521657

特に、問題なくセットできました。まあ、六画レンチですから。

2016-05-30
用途:
ネジ締め
対象商品:
39521562

小ネジを締めるのに、長くてすごく使いやすいです。

2016-05-23
用途:
日常使い
対象商品:
39521632

普通に使えてちょうど良いです。

2015-07-17
用途:
自転車の整備
対象商品:
39521544

折畳自転車の分解整備に使用しています。
対辺寸法12mmの六角ボルトでフレームが結合されているため
購入しました。
表面処理、ボールポイント部の作りに問題無く使用できます。
寸法が特殊で他の自転車整備に使用出来る物でもなく
単品で安く購入できたことは助かります。

2015-07-28
用途:
自動車やバイク、自転車の整備
対象商品:
39521614

良い商品です。

2014-09-19
用途:
自転車整備
対象商品:
39521657

値段が安かったので期待していなかったのだが質感も精度もすばらしい。
この値段でボールポイントの大型レンチが買えるのはありがたい。

2015-06-09
用途:
ドアノブの修理
対象商品:
39521571

ドアノブに入っているイモネジを開け閉めするのに使用しています
最初ボールポイントでないものを購入してしまったのですが、回す際にどうしてもドアにつかえ、半周ごとに抜く必要があり面倒でした
ボールポイントにしたらちょっと斜めでも回すことができるので抜かずに回せるようになりました
快適に使用できています

1人が参考にしています
いせや商会 様2014-09-06
用途:
DIY
対象商品:
39521587

これは、使える。
長い握り芯は、力が入って、実に使いやすい。