SBL-1000用トリプルハンドルのレビュー
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
有限会社竹下電機製作所 様2021-05-19
- 用途:
- メンテナンス作業
- 対象商品:
- 89715796
配管パイプで代用してました、たまたま見つけて使用、レンチの差し替えしなくてもハンドルのみで作業出来るのではかどっています。
2018-07-29
- 用途:
- 機械修理
- 対象商品:
- 39523111
以前は某格安工具屋さんのオリジナル商品の延長ハンドルを使用していましたがm10ボルトの締め付けの際ににあっさり折れてしまったのでこちらを購入してみました。
1本目を誤って紛失してしまったので今回2本目の購入となりましたがおよそ2年間、1日100から200本のボルト(m6~m12)を締め緩めしてきましたが穴の部分が若干摩耗する程度で折れや曲がりなく安心して使えています。
ただしボールポイントで使用する場合にはトルクがかかり過ぎてレンチが折れるのでWISEかボンダス等のハンドル対応レンチを使用されることをオススメします。
ちなみに…WERAのステンレスレンチに使用した時にはL型の短い方が折れました(泣)
2018-01-25
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 39523111
機械修理に来たメーカーサービスの子が持っており、商品の存在を知りました。
ただ伸ばすだけなら鉄パイプでもよいが、肉厚があり角度も変えられるので便利です。
1つ持っていれば色々なサイズの六角レンチで使えるので、工具箱にぜひ1つ。
1人が参考にしています
ks tech 様2018-05-21
- 用途:
- 油圧ブロックのメンテナンス時
- 対象商品:
- 39523111
以前からセットで使用していましたが経年劣化なのかハンドルが折れてしまい全く同じ物だと知り購入した。
まだ作業では使っていませんが多分大丈夫だと思います。
プライムアフターサービス 様2017-05-14
- 用途:
- 工作機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 39523111
Lレンチでボルトの締め付け、緩めなどで使用するのに長さ、太さ、強度パイプの角度がちょうど使いやすいので重宝してます。
紛失してリピート購入です。
ホークス鷹野 様2014-02-16
- 用途:
- ボルトヘキサゴンソケット脱着
- 対象商品:
- 39523111
狭い場所でボルトヘキサゴンを脱着時適当なパイプを使用してましたが、トリプルハンドルがとても便利。
1人が参考にしています