ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)のレビュー

平均満足度 4.81 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
日東電工
1,098 / 税込 1,208
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。 【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
93件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-30
用途:
車整備

単なるビニールテープと異なり自己融着ということで購入。一体化できるきがします。

2025-02-26
用途:
電気絶縁、工作、ワイヤの仮止めなど

自己融着テープの定番、いろいろに便利に使っています。メタルパーツの振動防止にも便利に使っています。

2024-06-22
用途:
高圧電線の端子の絶縁
対象商品:
39540137

高圧電線の端子の絶縁に用いていますが、隙間なく巻けば十分な絶縁が得られます。充分柔らかいので隙間が生じません。

1人が参考にしています
明日亭レーシングサービス 様2025-03-07
用途:
自動車整備

自動車整備に使用しています。安価ですが品質耐久性とも問題ありません。

2024-04-04
用途:
バイクの配線保護
対象商品:
39540137

定番品です。昔からこれをバイクの電装配線の保護に使ってます

2024-05-09
用途:
配電廻り
対象商品:
39540137

大変使いやすく、安心して配電廻りの保護に使用できます。

2023-06-26
用途:
弱電線屋外ジョイント
対象商品:
39540137

伸びもいいし、巻きやすいです。
以前も購入してます。これからも購入していきたいと
思います。

2023-07-14
用途:
ホースの修理
対象商品:
39540137

流石に高圧には耐えられないようですが、それ以外の簡単な修理なら大丈夫でした

2023-02-14
用途:
二輪四輪の配線処理
対象商品:
39540137

昔からこれを使っています。
きっちり巻けば粘土のようになり防水もできるので便利です。
そのままだと他の箇所にくっついたりしますが
上から3Mのテープを巻けば完璧です。

宇都宮電子株式会社 様2023-01-05
用途:
工事で
対象商品:
39540137

正規品なので問題なく使え、他メーカーを試したことがないです。
仕事で忙しい時に買い物行く時間も労力もないので、この商品だけでなくまずはモノタロウを見てから買い物をするようにしています。消耗した時は、リピします。

2022-09-25
用途:
絶縁、防塵、防水

従来だと、ビニールテープを使用していたところにブチルを使用しています。比較して良いのは、隙間が全くなく、防塵、防水にも使える。また、数年経過したブチルを巻いた配線を再度施工する必要があった際に、剥がした後がベタベタとしたノリが全く残らないところが良いです。弱点は、ブチルを巻いた配線が複数本、束になっていると当たり前ですが、お互いの線が引っ付きます。その他、ビニールの類のものに引っ付きます。場所によっては、セパレータ付を併用してます。

2022-07-29
用途:
同軸コネクタ部の防水
対象商品:
39540137

無線ANTに使う同軸コネクタ部の防水加工に使っています。巻いた後時間が経つと一体化し、防水効果が出ます。これを巻いた上からは保護用にビニールテープあるいはエフコ2号テープを巻いています。

1人が参考にしています
2022-09-14
用途:
電線の配線時その他
対象商品:
39540137

線をつないだ後自己癒着テープで巻きその上から熱収縮テープで覆いほぼ防水が完璧です。他にもいろいろと応用して使用しています。

有限会社牧山電気商会 様2022-10-07
用途:
電線保護
対象商品:
39540137

今迄電材てんより購入してましたが、早く安く信頼できる店です。今後もよろしくお願いいたします。

2022-09-13
用途:
モーター配線の絶縁に使用
対象商品:
39540137

エフコテープより柔らかく巻きやすいのでとても良いですがエフコテープより少しお値段が高いのが

2022-06-23
用途:
アマチュア無線同塾ケーブルの端末処理に利用
対象商品:
39540137

厚み伸縮性に富んでいて 作業の効率が上がりました。対天候性もよく長期間の使用に耐えるように思います。

2022-06-14
用途:
同軸コネクターの防水に使用
対象商品:
39540137

アンテナに接続する同軸コネクターの接合部を防水するのに使っていますが、重ねて巻くことにより完全に防水できており安心して使っています。

2022-01-30
用途:
掃除機ホースと本体の隙間
対象商品:
39540137

掃除機ホースと本体の接続部分の隙間をふさぐ目的で使用しました。
粘着力も強く、品質は良いと思います。

1人が参考にしています
2021-12-17
用途:
バイクメンテおよびカスタム
対象商品:
39540137

伸びも良く大変使いやすくいつも愛用しています。
サイズも大きめなので長めに使えます。

2021-08-21
用途:
電気工事、アンテナ工事
対象商品:
39540137

厚み、伸びともに非常に使いやすいです。
手で簡単に切れますが、伸びた部分が融着してしまうため、次に使う時苦労します。
手間でもニッパーなどで切りましょう。

3人が参考にしています