ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)のレビュー

平均満足度 4.81 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
日東電工
1,098 / 税込 1,208
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。 【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
93件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-01-08
用途:
無線アンテナケーブル接続部分の防水として
対象商品:
39540137

アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分の防水テープとして使用しました。柔軟性、引っ張り強度も十分有って、少々引っ張ったくらいではちぎれないで伸びて行きます2倍の長さまで大丈夫そうです。長さも10m有りしばらく使えそうです。無くなったら再購入したくなる商品です。

1人が参考にしています
2018-11-14
用途:
同軸中継コネクターに利用
対象商品:
39540137

13年ほど使いますが、毎回大変安定した接着でとても安心感が高いです。5年ほどでは全く問題ありません。寒い季節もバッチリです。

2019-10-19
用途:
水回りのパイプ
対象商品:
39540137

思ってた通りの、役目をしてくれています。満足です。

2018-09-09
用途:
電工
対象商品:
39540137

何時も使用しているが、品質が安定していて使いやすい。

1人が参考にしています
2017-12-29
用途:
工作機械の配線修理
対象商品:
39540137

裸圧着端子などの絶縁に使用しています。
ビニルテープの様なべとつきが無く、綺麗に仕上がるのが良いです。
セパレーターが無いので作業性も良く気に入っています。

1人が参考にしています
2017-12-29
用途:
内線工事用
対象商品:
39540137

実績のある定番商品でもあり、使いやすくノーブランドの物と違い信頼性の点で不安がありません。値段差も僅かなので安心のこちらを選びました。

1人が参考にしています
2017-10-01
用途:
アマチュア無線のアンテナ工事
対象商品:
39540137

アマチュア無線のアンテナ整備に使っています。この製品は常に手元においてないと必要なときにないと作業が中断してしまうので切らせません。
地元のホームセンターでは手にはいらないので助かります。

1人が参考にしています
2017-07-07
用途:
アマチュア無線の同軸コネクター部の保護
対象商品:
39540137

注文後、二日にて到着しました。商品も流石に一流メーカー製で良好でした。セパレーター(裏紙)がないタイプですので、長期保存時の融着はどうなのか?少し心配です。

1人が参考にしています
2017-04-15
用途:
アマチュア無線のアンテナケーブル接続部分に使用
対象商品:
39540137

雨の浸入や天候に左右されないのでおお助かりです。とても便利なテープです。

1人が参考にしています
株式会社ビッグワン 様2017-04-08
用途:
結線したときのコードの防水用
対象商品:
39540137

何の問題もなく普通に自己粘着してくれて機能を果たしてくれています。ごく普通です。

2017-07-07
用途:
ゴムニギリの補修
対象商品:
39540137

にぎりに巻き付けて使用。良く溶着しました。しかし、手で触ると多少べたつきます。材料の性質上仕方ないと思っています。ビニールテープでは、ずれてしまって使えませんでした。

ドクターホーム湘南 様2017-03-09
用途:
Fケーブルを外で接続するために使用。
対象商品:
39540137

間違うとしっかり融着しているので剥がすのが大変ですが、それほど融着しているので安心して使用できます。

2016-11-09
用途:
電源タップの自作に使用
対象商品:
39540137

電源タップの自作に使用しました。被覆の絶縁に使用できます。
また、電源タップの内部のケースに張れば、振動抑制もあるようです。べとべとせずに、使いやすいです。

2018-01-22
用途:
電気工事
対象商品:
39540137

メーカー製なので安心して使えます。納期も早いので助かっています。

有限会社西日本PFE 様2017-02-03
用途:
配線の処理に使用
対象商品:
39540137

点火母線の端線処理、下処理に使用。自己融着のため配線の下処理に使用し、上から別のテープを巻いて仕上げている。一旦融着してしまうと若干柔軟でなくなるのが難点だが、機能的には満足しています。
長期保存できな(?)さそうなので、少量購入し、使いかけはビニール袋に入れ封をして保管しています。

1人が参考にしています
2016-07-25
用途:
アンテナの滑り止め
対象商品:
39540137

剥がしてもベタつきがないので良いです。伸縮型アンテナのつなぎ目の滑り止めに重宝しています。近所のホームセンターより安いので助かります。

2016-10-15
用途:
グリップテ-プ用他
対象商品:
39540137

日東さんの製品は、当たり外れが少なく 気に入っております、比較した モノタロウブランド品は 伸びが少なく 表面もつやつや いろいろな用途に使えるテ-プですので 伸縮性や表面処理(つやあり/なし)すべり止め可能 等 明記していただけると幸いです。

2016-09-30
用途:
屋外電線接続(防水)
対象商品:
39540137

屋外(街路灯)での、配線接続にとっても良かった。

2016-06-07
用途:
ケーブルの作成、補修に
対象商品:
39540137

日常的にいろいろケーブルを作成したり、補修したりすることが多いため、自己融着テープはつねに手元に確保できるよう、注文して購入しています。

2016-03-29
用途:
断線補修、割れてしまったプラスチックカバーの固定
対象商品:
39540137

こんなテープがあるなんて・・・
目から鱗です
今まで断線などの補修に普通のビニールテープを用いてきましたが、
テープを剥がしたところがベタベタする、端の部分がすぐにはがれてくる等ごくごく当たり前の事だと思っていた事が、この製品で解決しました
こちらの製品は値段も安く、10メートルもあるので、お財布にも優しいです
知人に教えたくなる品です

1人が参考にしています