ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし)のレビュー

平均満足度 4.81 (93件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブチル自己融着粘着テープ (セパレーターなし) 日東電工
日東電工
1,098 / 税込 1,208
非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。 【用途】電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。
93件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 大栄電機 様2017-04-07
用途:
配線作業時、設備管理補修時
対象商品:
39540137

メーカー品で性能的・使用感満足しています。価格的にも満足しています。

KATO 様2023-04-01
用途:
同軸ケーブル防水加工
対象商品:
39540137

昔使っていた物に比較して粘着性が低いです。接着面が乾燥したような状態で巻きにくく、使い勝手は良いとは言えないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2016-05-23
用途:
耐水用
対象商品:
39540137

他社品多数有るが、自分はこの製品が密着性もよく使いやすいです。

2022-10-01
用途:
電気工事用
対象商品:
39540137

ノンセパレータ仕様のため自己融着が完璧
これで巻いたあと 熱収縮チューブ等で被覆すれば絶縁性に問題が起きづらい

2016-04-09
用途:
電気工作用
対象商品:
39540137

数年前からビニールテープ替わりに使用しています。
べた付かず、テープ同士が融着するので、しっかり防水します。
剥がす時も跡残り無くキレイに取れるのがイイですね。
意外と長持ち(減らない)します。

2016-01-15
用途:
配線の保護や防水
対象商品:
39540137

このメーカーが価格も安く、使様感も高い他社品と変わりないので愛用しています。
非常に便利なテープでビニールテープの様な糊残り、または劣化によるベタつきや
剥がれも無いので手放せません。
変わった用途としては、ホースバンドを使用している箇所での、
それによる切り傷防止用保護テープとしてその上に巻いてます。

1人が参考にしています
2017-03-02
用途:
配線処理後の防水処理
対象商品:
39540137

さすがメーカー品と言ったところでしょうか。品質的に問題はなく安心して使用出来ています。

2016-04-28
用途:
外部ケーブルのメンテナンス
対象商品:
39540137

手持ちのものが少量となったので、買いました。

2016-03-13
用途:
アンテナエレメント及び給電線接合部の防水対策
対象商品:
39540137

ノンセパレーターなので作業性が良く、厚さも引き伸ばして使うのにちょうど良いと思います。

2021-03-30
用途:
バイクや家電製品の整備に
対象商品:
39540137

ただのビニールテープだと、経年劣化で粘着剤が剥がれてきたり、粘着部分に汚れが付いて汚らしくなる。何とかならないかという思いで、ブチルテープを初めて購入。家電製品の電気コードの補修、バイクの整備に使ってみた。使い勝手は良好。3か月経ったが、剥がれてくることもなくしっかり着いている。

1人が参考にしています
2016-11-07
用途:
配線工事
対象商品:
39540137

昔から使っている定番。十分な性能。

2016-02-11
用途:
屋外配線の防水
対象商品:
39540137

手で簡単に切れ、伸びもよいので、非常に使いやすいです。

2016-01-15
用途:
同軸ケーブルの防水処理
対象商品:
39540137

セパレータがないため施工しやすくゴミが出ない。
ただしセパレータがないため、保管時に重量物の下敷きになったり温度が高かったりするとテープが一体化してしまうことがあるので注意。
価格が比較的安い。
40年近く工事をやっていて、他のメーカの製品も使ったことがあるがこの製品を一番使っています。

1人が参考にしています
株式会社ART CRAFT 様2016-01-17
用途:
貼り付け部を密着させたい部分に使用
対象商品:
39540137

何回か使わせていただいておりますが、なかなか良いです。

公立大学法人前橋工科大学 様2015-09-25
用途:
屋外での電気計測機器の接続
対象商品:
39540137

この自己融着テープは、こちらで注文する以前から使っていたので、今回こちらでも注文しました。屋外での使用には必要不可欠なものです。

株式会社計測技研 様2016-05-24
用途:
電源配線作業時
対象商品:
39540137

使いやすく、価格も手ごろなので満足しています。

2015-10-02
用途:
端子カバーとして
対象商品:
39540137

屋外で使用する照明器具の接続部分をカバーする目的で購入したがま使いやすいテープ。

2015-07-04
用途:
バックカメラなどのコードの接合部、トラックなど車輌外部での接続となる為
対象商品:
39540137

よく使用しています、カメラコネクタは防水タイプを使っていますが、よくないため
防水性がいいと思います。

株式会社スタジオイクイプメント 様2018-11-29
用途:
屋外での電線接続部分の防水処理
対象商品:
39540137

数年後に開いてみても水分の混入した形跡がなく、カビや腐蝕の発生は全く認められなかった。よく伸びるので複雑な形状にもぴったしフィットし、水分の侵入を防ぐことができます。もっと早く知っていればよかったと思わせる製品です。

2015-07-03
用途:
バイクの配線に。
対象商品:
39540137

まだ使ってないけど、よさげ。