ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)のレビュー
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
【用途】ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
有限会社ミズカミエンジニアリング 様2018-09-16
- 用途:
- 機械解体時の電線・油圧ホース・空圧ホースのまとめに使用
- 対象商品:
- 39549912
金額的には魅力な商品ですが、長さが200mm以上になると、グリップ力
が弱く、重量が重くなるとほどけてしまう。
2人が参考にしています
山本食堂 様2017-05-06
- 用途:
- 庭の垣根につかいます
- 対象商品:
- 39549921
竹など取り付けがすばやく行えます、その後にシュロ縄などでカバーします。
ただ標準タイプより硬いので取り付けるとき時間が掛かりますもうすこししなやかなら作業が楽そうです
1人が参考にしています
玉村町立玉村小学校 様2017-06-21
- 用途:
- 屋根材を支柱に取り付けた時に使用
- 対象商品:
- 39549982
使いやすさはどの製品とも同じでしょうか。今後屋外でどの程度保つか様子を見たいですね。
株式会社テーオーリネンサプライ 様2017-11-10
- 用途:
- 色々なものの結束
- 対象商品:
- 39549912
結構な頻度で不良品が入っていた。安い分点数も多くその分は加味されていても正直残念。
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
2017-08-22
- 用途:
- 自動車の配線結束
- 対象商品:
- 39550016
この商品は使えない!酷い、結束後数時間で全て外れる。見ると結束フックが変形していた。ロットの不具合かと思い同時購入した他のロット商品を使用したが同じだった。