マジックバンド超薄型のレビュー
- 用途:
- 巻図の輪ゴム代わりに
A1サイズの巻図を止めるときに輪ゴムを使用していたが、輪ゴムは劣化が早く、また紙を曲げてしまうことがあった。
この商品にしてから改善され、巻図の端から中央まで輪ゴムを移動させる手間もなくなり、大変好評である。
- 用途:
- エアーホース巻取後の留め
- 対象商品:
- 39551897
エアーホースや電源ケーブルの巻取り後の留めに使っています。養生を使用していたのですが、時間経過でベタベタになり大変でした。こちらにしてからは、使いやすいです。
- 用途:
- コードの結束バンドの代わり 物をまとめる紐替わり
- 対象商品:
- 39551741
テスト的に購入目的は道具箱の箱の結束でしたが 色がオレンジで薄く 細幅 長さが自由に必要な長さで使用出来るので目的外に家庭内の物の結束に重宝しています
道具用には厚く幅の有る物を購入します
- 用途:
- ケーブル等束ねる為
- 対象商品:
- 39551872
サーバー設置関係に使用しております。
ケーブルの数がとにかく多いので、薄くしかしながら止め具合もしっかりしているマジック・・と言う事で、使用してみました。
安価なのに、かなり強力で薄井素材なので、非常に重宝しております。
今後も注文すると思います。
- 用途:
- ビニールカバーの固定
- 対象商品:
- 39551741
ちょっと特殊な使い方で、70cmぐらいの長さで4本必要でした。
全部ほどいて、4つに折って切ろうとしたら、くっつきまくって大変なことになりました。(笑)
でもこれはスゴイ!ですね。
とにかく柔らかい。
吸着面の毛が短いので、手触りも良いです。
吸着力もしっかりしています。
剥がすのもそれほど苦ではありません。
100円ショップのマジックバンドはもう買いたくないですね。
- 用途:
- コードのまとめに
- 対象商品:
- 39551732
電源コードなどのまとめることに使います。ケーブルテレビのメンテナンスの方が使っているのを見て「こんなのあるんだ!」と新発見。早速買って使いましたがとても便利ですね。★
- 用途:
- 伝票を束ねる
- 対象商品:
- 39551854
いつも輪ゴムで止めていましたが、8年保存に輪ゴムが耐えられず2年に1回ほど輪ゴムの交換をしていました。こちらは何度でも簡単に付け外しができて長持ちしそうなので重宝してます。
- 用途:
- コードなどを束ねる際に使用しています。
- 対象商品:
- 39551741
生地のオスメスの毛先が短くて 貼る時はシッカリしていながら
剥がす時はスムーズでとても使いやすいです。
残念なところは1巻きがすごく短い事です。
あっという間に1本使ってしまいます。
巻いてある長さのバリエーションがあると良いなと思いました。
- 用途:
- 車のバイザーにサングラス
- 対象商品:
- 39551881
クリップ式のサングラスをバイザーに取り付けるために巻きつけました。薄いのでとても良い。また、バンドを短く切って表布面に両面テープを貼り付けガレージリモコンに貼り付け、マジックでバイザーにつけています。便利に使わせていただきました。
- 用途:
- 配線の仮固定時
- 対象商品:
- 39551915
他の面ファスナーよりフック面・ループ面ともに薄くなっていて柔軟性があります。フックが小さいので面を合わせる時にはしっかり抑えたほうがいいと感じました。
- 用途:
- ケーブル類の結束
- 対象商品:
- 39551881
普通の厚さのものを使用してきましたが,今回,薄型を初めて試しました.柔らかいので様々な曲率に対応します.また,巻いたときの厚みが少ないので見た目も目立ち方が少ないです.引っ張りに対する強度は十分にあります.非常によいです.
- 用途:
- 電池ボックスの固定用
普通のもの比べて薄型でスペースをとらなくて良い。また、結束力も強く、繰り返しに対して十分な耐久性がある。
- 用途:
- リュックサックの各所にあるベルトの余って垂れ下がっているのを止める
- 対象商品:
- 39551732
細いので粘着性に疑問がありましたが十分くっついていてくれるので
たいへん満足しています