リリースタイ(耐候性タイプ)のレビュー

平均満足度 4.18 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO
TRUSCO
539 / 税込 593
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。 【用途】電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-13
用途:
ビニールハウスの補修
対象商品:
08401775

散水装置やホースの固定に使用、不要になればリリース出来るので重宝。

2024-02-13
用途:
ケーブルの結束
対象商品:
08401757

ケーブルの結束に使ってます。
やり直しが出来るので重宝します。
ゴミが出ないので良いですね。

2017-07-12
用途:
トマト・ナスの支柱保持に利用
対象商品:
08401757

トマト・ナスの支柱保持に利用している。再利用できるのでコスパに優れている。

2016-05-24
用途:
余ったロープなどをまとめる。電気器具などの電源ケーブルをまとめる。

価格的にも安く、気軽に使える為、良いと思う。

2021-03-10
用途:
自作自動車部品の固定
対象商品:
08401732

幅4.8mm以下の耐候性リリースタイは恐らく本品しか無いと思われ、使い勝手は分からないまま購入してみた。
その結果、耐候性は短期の使用では不明なるも、リリースさせるためのベロ状のツメが小さくて、リリース作業がかなりやりづらいことが分かった。
なんとか使ってはいますが、要改善点のひとつではないでしょうか。

3人が参考にしています
2018-06-07
用途:
ビニールハウスの天幕収納
対象商品:
39552046

便利に使ってます。もう少し幅が広くて40㎝だともっと購入したいです!

1人が参考にしています
2021-01-23
用途:
短く切った塩ビパイプへの不織布の固定
対象商品:
08401775

TRRCV-300W(長さ300mm)を買いました。最大結束径88mmとの表示がありましたが、実効長(ロック部分~ギザギザの先端)が265mm程度なので最大結束径は85mm弱と思われます。

2人が参考にしています
2020-09-02
用途:
再利用型で、細身が必要な場合
対象商品:
08401757

爪が小さ過ぎて、使いにくい、手袋装着時、使用不可。
但し、4.8mmではこの製品しかなく、慣れれば、十分使用可。

2014-02-03
用途:
配線、その他結束など
対象商品:
08401741

幅が3.6mmと小さめで繰り返し使える結束バンドでとてもお手頃です。ニッパーなどがなくても素早く付け外せて、頻繁に付け外しする作業やちょっとした点検でもラクです。

2014-08-01
用途:
屋外 木材結束
対象商品:
39552046

リリースは簡単に可能。 耐候性は時間経過後でないと判らない。
出来れば450mmの耐候リリースが欲しい。

2014-06-13
用途:
農作業
対象商品:
08401766

このタイプは、各種有りますので、選択幅は広く特に改良点は有りません。
しいて言えば、材質の品質に注意してください、締め付けた時の強度不足は致命的と思います。